Wenn es für Sie an der Zeit ist, Ihre bestehende Küche durch den Familien- und Unterhaltungsraum Ihrer Träume zu ersetzen, ist es doch leicht, vorschnell zu handeln und vielleicht ein wenig zu übertreiben?! Es wird eine Zeit kommen, sich zu freuen, aber jetzt leider noch nicht.

Auch wenn Küchendesigner sehr hilfreich sind, sollten Sie sich nicht ausschließlich auf jedes Wort von ihnen verlassen. Ihr Rat ist großartig, aber die Küche wird Ihnen gehören. Das bedeutet, dass sich Ihre Ideen, Vorlieben und Bedürfnisse in Ihrer endgültigen, fertigen Küche widerspiegeln sollten.

Tatsächlich gibt es acht wichtige Details, auf die Sie sich konzentrieren und die Sie beachten müssen, bevor Sie sich für Ihre neue und fabelhafte Küche begeistern können!

1. Wie hoch ist mein Budget?

Das ist richtig: Sie müssen im Hinblick auf Ihre bevorstehende Küchenrenovierung zunächst genau wissen, welches Budget Ihnen zur Verfügung steht. Wenn Sie auch nur daran denken, Ihre Küche zu modernisieren, haben Sie natürlich wahrscheinlich einen guten Betrag beiseite gelegt. Aber „vielleicht“ reicht nicht aus. Legen Sie diese Zahl fest und halten Sie sich an Ihr Limit.

2. Passt die Form des Raumes zu meiner bevorzugten Kücheneinrichtung?

Dieser Aspekt ist fast genauso wichtig wie das Budget. Es ist nicht gut, eine Traumküche im Kopf zu haben, wenn Ihr Raum für diese Idee nicht geeignet ist oder nicht einfach und kostengünstig an Ihre Vorstellungen angepasst werden kann. Vielleicht wünschen Sie sich einen offenen Grundriss und eine große Insel. Aber wenn der Raum es nicht zulässt und nicht zulassen kann, dann müssen Sie diese Idee aufgeben und nach einer anderen Möglichkeit suchen. Wenn es praktikable Möglichkeiten gibt, die Form Ihrer Küche zu verändern und den Ihnen zur Verfügung stehenden Platz zu vergrößern, ist das die erste Arbeit, die erledigt werden muss.

3. Welche Möglichkeiten zum Platzsparen habe ich?

Wenn Sie Ihren Küchenraum nicht erweitern können, benötigen Sie platzsparende Ideen, um den Ihnen zur Verfügung stehenden Platz zu maximieren. Lesen Sie einige Zeitschriften zum Thema Wohndesign, nehmen Sie Ratschläge an und denken Sie darüber nach, was verfügbar ist. Ein Heißwasserhahn würde die Notwendigkeit eines Wasserkochers überflüssig machen. Das wiederum würde etwas Platz auf der Arbeitsplatte frei machen. Man muss darüber nachdenken, aber die Mühe kann sich durchaus lohnen.

4. Wie sollte ich den passenden Küchendesigner auswählen?

Wenn es um einen Küchendesigner geht, ist es wichtig, Empfehlungen einzuholen. Aber wenn diese nicht auf Sie hören oder Ideen haben, die einfach nicht zu Ihnen passen, müssen Sie so lange suchen, bis Sie den richtigen gefunden haben. Das Design muss stimmen, sonst wird die Küche für Sie nicht funktionieren. Nehmen Sie sich also die Zeit, den passenden Designer zu finden.

5. Kann ich alles haben, was ich will?

Es ist nicht immer möglich, alles genau so zu haben, wie wir es uns wünschen. Das ist auch bei einer neuen Küche recht häufig der Fall. Es ist gut zu wissen, was man will, aber es ist auch wichtig zu wissen, worauf man im Leben verzichten kann. Eine Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen, ist die Aufstellung einer Liste der von Ihnen bevorzugten Dinge in der Reihenfolge von „muss ich haben“ bis „wäre schön zu haben, ist aber nicht unbedingt erforderlich“. Eine Rangliste erleichtert es, schnell zu erkennen, was bleiben muss und was entsorgt werden könnte. Sei es aus Platz- oder Budgetgründen, die Kunst des Kompromisses wird Ihnen bei der Planung Ihrer Küche von Nutzen sein!

Kann ich alles haben, was ich will?

6. Wo sollen die Steckdosen hin?

Wir wissen, dieses Detail klingt ein wenig langweilig. Aber es ist enorm wichtig, wenn es um die Gestaltung Ihrer Küche geht. Wie viele Steckdosen benötigen Sie und wo sollten diese platziert werden, um eine optimale Nutzung zu ermöglichen? In der Nähe von Schränken oder auf Ihrer neuen Kücheninsel? Dabei müssen auch die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Denken Sie daran, dies im Zusammenhang mit dem Aufstellungsort Ihrer Geräte zu betrachten. Schließlich ist es sinnlos, den perfekten Platz für den Kühlschrank zu haben, ohne eine Steckdose in der Nähe. Dies ist eine wichtige Aufgabe, und wenn alles an seinem Platz ist, werden Sie froh sein, dass Sie sich die Zeit genommen haben, es genau richtig zu machen.

7. Wie viel Aufbewahrungsplatz benötigen Sie?

Aufbewahrung ist ein weiterer wichtiger Aspekt, über den Sie sich Klarheit verschaffen müssen, bevor Sie verbindliche Küchenrenovierungspläne fertigstellen. Selbst wenn Sie glauben, dass Sie nicht mehr Aufbewahrungsplatz benötigen, als Ihre bestehende Küche bietet, sollten Sie sicherstellen, dass Sie keinen Platz verlieren. Es stehen zahlreiche intelligente Optionen zur Verfügung. Besuchen Sie also viele Ausstellungsräume, um zu sehen, was Ihnen gefällt und was Ihren Bedürfnissen entsprechen würde.

8. Küche, Familienraum, Unterhaltungsbereich?

Küchen sind so viel mehr als nur ein Raum zum Zubereiten und Kochen von Speisen. Sie sind das Herzstück einer Wohneinrichtung, und die von Ihnen getroffenen Designentscheidungen sollten dies in Bezug auf Ihre Bedürfnisse widerspiegeln. Ist es ein Raum für ein Sofa, eine Frühstücksbar, einen Tisch und viel Platz für die Zubereitung von Speisen? Suchen Sie einen ruhigeren Ort, der nur zum Kochen und Studieren da ist? Oder ist es das Zentrum des Zuhauses, wo alle zusammen abhängen und Familie und Freunde augenblicklich unterhalten werden können? Denken Sie nach, entscheiden Sie und planen Sie dann entsprechend.

Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie es richtig

Wie Sie sehen, gibt es eine Menge Details, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie mit der Planung Ihrer neuen Küche beginnen. Aber wir garantieren Ihnen, wenn Sie sich diese Zeit nehmen, wird der Designprozess reibungsloser ablaufen und Sie werden der stolze Besitzer der perfekten Küche für Ihr Zuhause, Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget sein!

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.