Enge und dunkle Räume können dazu führen, dass wir uns niedergeschlagen fühlen, wohingegen das Betreten eines helleren, lichteren Raumes sofort die Stimmung hebt.

Es gibt keinen Grund, warum eine kleine Küche nicht einen seriösen Stil ausstrahlen und sich geräumiger anfühlen kann, als sie tatsächlich ist. Eine Küche jeder Größe kann sich geräumig anfühlen, wenn einige einfache Design-Tricks angewandt werden, um den Raum optimal zu nutzen.

Viele Küchen in städtischen Gebieten wie London, New York und Paris sind bekanntermaßen klein. Dennoch gehören sie wohl zu den attraktivsten Küchen überhaupt und spiegeln sowohl das stilvolle Stadtleben als auch einige geniale platzsparende Lösungen wider.

Wenn Sie eine Bijoux-Küche haben, gibt es eine Reihe von Design-Tricks, um die Illusion eines größeren Raums zu erzeugen und jeden Quadratzentimeter zu maximieren:

1. Verwenden Sie Farbe

Die Änderung der Farbe Ihrer Küche ist eine kostengünstige, einfache Aktualisierung, die den Raum sofort größer erscheinen lässt. Weiße Küchen liegen im Trend, und dies ist die beste Farbe, um einen Raum optisch zu öffnen.

Wenn Sie sich für etwas Helleres entscheiden, kann Gelb eine einladende, sonnige Küche schaffen, die auch mitten in der Stadt ein ländliches Flair vermittelt.

Grün ist eine Farbe, die die natürliche Welt und Ruhe symbolisiert. Zartgrün und Blaugrün sind im Trend und die perfekten Farben, um einer weißen Küche interessante Akzente zu verleihen. Ergänzen Sie diesen Look mit einigen zarten Grünpflanzen oder Blumenarrangements.

2. Fügen Sie geometrische Muster hinzu

Geometrische Muster sind in Kunst und Innenarchitektur derzeit hochmodern. Instagram ist voll von geometrisch gemusterten Tischdecken, Teppichen, Decken und Kissen, die sich ideal für eine kleine Küche eignen. Mit diesen Mustern können Sie die Illusion von mehr Platz erzeugen, während Ihre Küche gleichzeitig so aussieht, als käme sie direkt aus einem Einrichtungsmagazin.

Muster können verwendet werden, um eine kleine Küche zu akzentuieren. Aber übertreiben Sie es nicht – wenn Sie zu viele Muster verwenden, kann sich ein kleiner Raum überfüllt und zu beschäftigt anfühlen.

Geometrische Muster lassen das Auge vertikal oder in Längsrichtung schweifen und erwecken den Eindruck einer längeren, größeren Küche. Urbane U-Bahn-Fliesen können das Gefühl vermitteln, den kleinsten Bereich zu vergrößern. Die dicken schwarzen Linien zwischen den U-Bahn-Fliesen vermitteln die Illusion einer größeren Küche.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Ihre Küchenfliesen zu ändern, kann ein geometrischer Bodenläufer den gleichen visuellen Effekt erzielen.

3. Verwenden Sie durchsichtige Elemente

Ein ungehinderter physischer und visueller Weg lässt Ihre Küche größer aussehen. Wenn Sie die Sichtlinien in Ihrer Küche offen halten, wird Ihr Auge weiter durch den Raum schweifen, anstatt abrupt anzuhalten.

Transparente Kunststoffstühle, schwebende Inseln und Barflächen, rückenfreie Barhocker oder Pendelleuchten aus Glas tragen zu diesem Effekt bei.

4. Fügen Sie Spiegel hinzu

mirror

Spiegel sind dafür bekannt, dass sich ein Raum geräumiger anfühlt. Es ist aber erstaunlich, wie viele Menschen Spiegel nur im Schlafzimmer oder Bad benutzen, und nicht daran denken, Spiegel in der Küche einzusetzen.

Ein übergroßer Spiegel, der eine Wand bedeckt, kann extrem auffällig aussehen, insbesondere wenn er eine Tisch- oder Küchenarbeitsplatte reflektiert, die bündig daran anliegt.

Sie können auch einen gespiegelten Spritzschutz oder gespiegelte Schränke verwenden, um dieselbe Illusion zu erzeugen.

5. Wählen Sie reflektierende Oberflächen

Zusätzlich zu Spiegeln können auch andere reflektierende Oberflächen eine Küche größer erscheinen lassen.

Berücksichtigen Sie:

  • Glasfliesen
  • Glänzende Böden
  • Hochglanzfarbe
  • Edelstahlgeräte
  • Glänzende Schränke

6. Entscheiden Sie sich für offene Regale

open-shelving

Ein offener Stauraum verleiht Ihrer Küche ein luftigeres und geräumigeres Aussehen. Entfernen Sie einige Schranktüren und treten Sie einen Schritt zurück – Sie werden sofort sehen, dass die Illusion von mehr Platz entsteht.

Dieser Trick ist jedoch nur möglich, wenn Ihre Schränke derzeit nicht brechend voll sind. Wenn Sie bereits überfüllte Regale haben, wird sich der Raum nur noch kleiner anfühlen!

Kupferregale liegen im Trend und sind super schick – wenn Sie von Natur aus ordentlich und organisiert sind, wäre das eine umwerfende Ergänzung, um das Raumgefühl zu steigern.

7. Unordnung adé, hallo Minimalismus

Der minimalistische Look eignet sich gut, um die Illusion von mehr Platz in Ihrer Küche zu erzeugen. Vermeiden Sie verzierte, übermäßig dekorative Details und halten Sie den Blick frei für lange Blickachsen und ein geräumigeres Gefühl.

Wenn es so aussieht, als hätten Sie in der Küche nicht genug Platz für alle Ihre Sachen, wird der Raum eng und klein erscheinen.

Halten Sie sich an die Regel, dass die Küchenoberflächen immer frei sind und dass jeder Gegenstand in der Küche über einen Ablageort verfügt. In einer kleinen Küche müssen alle Gegenstände, die nicht benutzt werden, unbarmherzig an einen Wohltätigkeitsladen gespendet werden.

Die Investition in einen Heißwasserhahn macht eine Küchenfläche frei, da Sie keinen Wasserkocher mehr benötigen.

Wenn Sie ein Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle in Ihre Küchenspüle integrieren, können Sie den unansehnlichen Wagen oder Mülleimer mit Lebensmittelabfällen loswerden.


8. Wählen Sie schlankere Schränke

Slimline-Unterschränke sind in der Tiefe reduziert  – ein praktischer Trick, der sofort ein wenig mehr Bodenfläche bietet – und sehen gleichzeitig optisch wie ein Standardschrank aus. Sie werden keine sperrigen Gegenstände in schlankeren Schränken aufbewahren können, aber Sie können Ihre Töpfe und Pfannen von der Decke und Ihre Utensilien an Haken unter den Schränken aufhängen.

9. Halten Sie sich an klare Linien

Entfernen Sie die Schrankgriffe und verwenden Sie Druck-/Klickverschlüsse oder integrierte Griffe an den Seiten der Schranktüren, um einen viel geräumigeren, schlankeren kleinen Raum zu schaffen. Sie bleiben auch nicht an Türgriffen hängen – so ärgerlich in einer engen Kombüse!

10. Entscheiden Sie sich für ein Einzelspülbecken

Nutzen Sie die Tatsache, dass einzelne Spülbecken in Mode sind – es ist nicht nötig, eine Doppelspüle zu kaufen, die die Arbeitsfläche dominiert und Ihre Küche kleiner aussehen lässt.

Einzelne Spülbecken sind perfekt für eine kleine Küche, da sie tief genug für Ihre Töpfe und Pfannen sind, aber nicht viel Platz in Anspruch nehmen.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie, wenn ein unangemeldeter Gast kommt, schmutziges Geschirr oder Unordnung schnell in der Spüle verstecken können!

11. Wählen Sie eine kompakte Geschirrspülmaschine

Kompakte Geschirrspüler sind ideal für kleinere Haushalte und nehmen nicht viel Platz in Anspruch.

Standardgeschirrspüler haben eine Standardbreite von 600 mm, aber kompakte Geschirrspüler mit 450 mm Breite sparen 150 mm, was in einer kleinen Küche einen echten Unterschied macht.

12. Wählen Sie einen schlanken Kühlschrank

Ein weiteres Gerät, dem Sie eine Diät verordnen können, ist Ihr Kühlschrank! Slimline-Kühlschränke sind ebenfalls großartig für einen kleinen Haushalt.

Möglicherweise müssen Sie Ihren Einkaufsstil für Lebensmittel ändern und häufiger einkaufen, aber dafür sind die Lebensmittel nun frischer. Denken Sie daran, dass viele Lebensmittel, die von Menschen gekühlt gelagert werden, eigentlich außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden können. Dazu gehören u. a. Eier, Gemüse und Brot.

13. Wählen Sie integrierte Geräte

integrated-appliances

Integrierte Geräte fügen sich in der Regel mit der gleichen Türfront wie der Rest der Küche in Ihre Küche ein. Möglicherweise muss ein Gast dann einige Schränke öffnen, bevor er Ihren Kühlschrank findet. Aber das Gesamtbild der Küche wird schlank sein und größer erscheinen als ein Durcheinander verschiedener Designs.

14. Verwenden Sie Schrankbeleuchtung

Die Beleuchtung ist für die Gestaltung einer scheinbar größeren Küche unerlässlich. Je mehr Licht, desto größer wird sich der Raum anfühlen. Natürliches Licht ist vorzuziehen. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, Oberlichter oder Glastüren einzubauen, wird sich Ihre Küche sofort größer anfühlen.

Alternativ können Sie auch Leuchten unter Hängeschränken oder an der Unterseite von Unterschränken anbringen. Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Lampenschirm verwenden, der die Lichtmenge verringert. Strahler sind ideal für maximales Licht.

15. Reißen Sie eine Wand heraus

Wenn Sie eine Kücheninnenwand herausreißen können, um mit einer natürlichen Erweiterung des Bereichs einen größeren Raum zu schaffen – tun Sie es!

Wenn Sie die Funktionalität, die eine Wand bieten kann, nicht verlieren wollen, dann können Sie die Wand zur Hälfte abreißen und mit der verbleibenden halben Wand durch Hinzufügen einer Arbeitsfläche und einiger Hocker eine Frühstücksbar einrichten. Alternativ können Sie eine niedrige Halbwand für Aufbewahrungsregale verwenden.

16. Sehen Sie nach oben

Ein weiterer visueller Trick besteht darin, die Augen mit vertikalen Linien an den Küchenwänden, einem auffälligen Beleuchtungskörper oder einem geometrischen Fenster oder einer Glaskuppel nach oben zu lenken. Sie erwecken den Eindruck von mehr Höhe und lassen so eine kleine Küche größer erscheinen.

17. Lassen Sie das Sonnenlicht herein

kitchen-window

Sonnenlicht, das in eine kleine Küche einstrahlt, lässt sie größer aussehen. Halten Sie die Fenster einfach und frei von Jalousien und Vorhängen.

18. Verwenden Sie horizontale Streifen

Tapeten mit horizontalen Streifen sind eine clevere Möglichkeit, eine Küche breiter erscheinen zu lassen – besonders nützlich für das Ende einer Kombüse. Halten Sie die Farbtöne der Streifen hell und sanft auf kleinem Raum – Pastelltöne sind perfekt.

19. Konsolidieren Sie Ihren Arbeitsbereich

Wenn Sie Ihre Küche umgestalten, können Sie auf Ihrem Arbeitsplatz Platz schaffen, indem Sie Ihre Mikrowelle in den Schrank einbauen sowie Ofen und Kochbereich zusammen in einem einzelnen Bereich einrichten.

Verwenden Sie eine Gerätegarage für kleine Geräte, die es Ihnen ermöglicht, Geräte wie Toaster und Mixer eingesteckt, aber versteckt aufzubewahren. Durch die aufgeräumten Küchenflächen fühlt sich der Raum sofort heller, luftiger und ästhetisch ansprechender an.

20. Setzen Sie nur wenig persönliche Akzente

Persönliche Akzente in Ihrer Küche spiegeln Ihre Persönlichkeit wider und geben dem Raum das Gefühl, zu Hause zu sein. Doch zu viele Kinderbilder und neuartige Touristenmagneten, die am Kühlschrank und an kleinen Schmucktöpfen auf der Fensterbank haften, lassen eine kleine Küche zu überladen und klaustrophobischer wirken.

Wählen Sie Ihre Lieblingsornamente aus, arrangieren Sie diese auf einem Regal und rahmen Sie jeden besonderen Kunstgegenstand ein.
Mit einem trendigen Pinboard, einer Kreidetafel oder einem „Schwarzen Brett“ kann ein zentraler Ort für Notizen geschaffen werden, anstatt eine Kühlschrankoberfläche unordentlich aussehen zu lassen. Dies bietet ein Gefühl der Ordnung und mehr Platz.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.