Die Küche ist heute der Vorzeigebereich einer modernen Wohneinrichtung. Beim Design einer Luxus-Küche gehören Technologien der Spitzenklasse mit den neuesten Geräten und hochwertigsten Materialien einfach dazu. Die neuesten Trends beim Küchendesign und intuitive Geräte lassen Ihre Küche nicht nur besser aussehen, sondern erleichtern Ihnen auch das Leben und sichern Ihnen den Neid Ihrer Freunde.

Hier finden Sie die neuesten Tipps für die Innenausstattung Ihrer Luxus-Küche:

1. Integrieren Sie zwei Kücheninseln

Ein u-förmiges Küchendesign ist gut für eine Luxus-Küche geeignet, da diese Art von Küche häufig groß genug für eine zentrale Insel ist, die zusätzlichen Platz für Speisenzubereitung und Aufbewahrungsmöglichkeiten bietet.

Wenn es der verfügbare Platz zulässt, können Sie sich in einer u-förmigen Küche sogar zwei Inseln leisten: eine für die Speisenzubereitung und die andere für das Bewirten und Unterhalten von Gästen. Während Sie sich der Geselligkeit widmen und mit Ihren Gästen plaudern, können Sie gleichzeitig die Speisen vorbereiten, kochen und servieren, ohne Ihre Gäste zu behindern.

Viele Menschen vergessen den Komfort der um ihre Kücheninseln herum angeordneten Sitzgelegenheiten. Ihre Gäste sollten nicht lange Zeit auf unbequemen Barhockern verbringen müssen.

Stellen Sie sicher, dass die an Ihren Inseln aufgestellten Barhocker gepolstert und ansprechend bezogen sind. Warum nicht Ladestationen für Ihren Laptop und Ihr Handy integrieren, um ultimative Bequemlichkeit zu bieten? Sie können dann auf Ihrer Kücheninsel arbeiten, solange dies erforderlich ist, ohne sich Gedanken über einen leeren Akku machen zu müssen.

2. Denken Sie an eingebauten Stauraum

Stellen Sie sicher, dass Ihr Küchenprojekt viel eingebauten Stauraum beinhaltet. Die verdeckte Aufbewahrung unschöner Gebrauchsartikel ist in einer Luxus-Küche unerlässlich. Schubfächer – die entweder als gerade herausziehbare Lebensmittelablagen oder als auszieh- und ausklappbare Schrankregale ausgeführt sein können – bieten hierfür eine ideale Lösung.

Sie sollten auch sicherstellen, dass alle Ihre Küchenartikel leicht zugänglich bleiben. Beispielsweise helfen Ihnen Schränke und Schubladen zur Abfalltrennung bei der Organisation Ihrer Wertstoffe und beim Verbergen von Abfällen.

Denken Sie eher an „Stauraum an der Wand“ als an „Wandschränke“. Regale und offene Küchenschränke können als funktionale Statements fungieren – die sowohl im Trend liegen als auch praktischen Aufbewahrungsraum bieten. Streichen Sie ein oder zwei Regale mit einer markanteren, helleren Farbe als die anderen, um ein elegantes Erscheinungsbild zu erzielen.

3. Eine verborgene Abzugsvorrichtung ist unverzichtbar

Der Trend zur Nutzung der Küche als Entertainmentbereich erfordert das Verbergen unansehnlicher Gegenstände oder, falls dies nicht möglich ist, deren Verschönerung. Bündig eingebaute Deckenventilatoren oder Lüfter auf der Arbeitsplatte sind wie auch an Ketten oder Drähten hängende Abzugsvorrichtungen beliebte Ausstattungsmerkmale in Luxus-Küchen.

Ein weiterer Tipp: Kaufen Sie eine Abzugsvorrichtung mit einer abnehmbaren Abdeckung und ersetzen Sie diese durch eine Abdeckung aus demselben Material wie die Küchenarbeitsflächen oder Spritzschutzverkleidungen.

4. Fügen Sie luxuriöse Details hinzu

Die Personalisierung von Küchen liegt derzeit im Trend. Ein weiterer Innenausstattungstipp umfasst das Hinzufügen von Details zu Küchenschränken – ziehen Sie intensive Farben, Rauchglas und trendige Metalle in Erwägung.

Dunkles Furnier und stark gemasertes Holz sind weitere Trends, die Ihre Küche in eine Luxus-Küche verwandeln.

Minimalistische Küchen mit Push-Mechanismen zum Öffnen von Schränken waren in den letzten Jahren beliebt. Das Luxus-Küchen-Design hat sich jedoch von diesem Trend verabschiedet und verwendet stattdessen auffallende, verschnörkelte Schrankgriffe als Alternative.

Kupfer- und Roségold-Griffe sind „in“, da sie mehr Wärme ausstrahlen als schwarze und Edelstahlgriffe.

5. Machen Sie die Beleuchtung zu einem Statement

Welche Luxus-Küche kommt ohne ausreichende Beleuchtung aus?

Ein aufsehenerregender Kronleuchter wirkt beeindruckend und bringt viel Licht in Ihre Küche, wodurch diese geräumiger erscheint. Außerdem erleichtert eine gute Beleuchtung das Zubereiten und Kochen von Speisen. Ein eindrucksvoller Kronleuchter macht Ihre Küche im Handumdrehen auffallend.

Um einen futuristischen Look in Ihrer Küche zu realisieren, können Sie an Ihren Arbeitsplatten entlang, hinter Ihren Glasrückwänden und unter Ihren Schränken LED-Leuchten installieren. Wählen Sie Leuchten, deren Farbe sich per Schalter ändern lässt, um verschiedene Atmosphären zu erzeugen. Dies ist eine großartige Ergänzung, wenn Sie gerne Partys geben.

6.  Vergessen Sie das Spülbecken nicht

Die am häufigsten genutzte Küchenausrüstung ist die Spüle mit deren Armatur. Wenn Sie also Ihre Luxus-Küche planen, müssen Sie ausreichende Mittel für diesen Bereich der Küche aufwenden. Sie sollten so viel wie es Ihr Budget zulässt für qualitativ hochwertige Designs ausgeben, die vielen Jahren ständiger Nutzung standhalten.

In der zeitsensitiven Gesellschaft von heute nimmt die Beliebtheit des Wasserkochers ab. Daher werden Sie definitiv von der Zeiteinsparung eines Heißwasserhahns in Ihrer Luxus-Küche profitieren.

7. Ziehen Sie alternative luxuriöse Fußböden in Betracht

Bei luxuriösen Fußböden denken wir ohne Zweifel automatisch an opulenten und dekadenten Marmor.

Wenn Sie sich jedoch etwas anderes wünschen, gibt es zwei weitere luxuriöse Materialien für Böden, die Sie in Betracht ziehen sollten:

  • Stilvolle und kultivierte marokkanische Bodenfliesen

Den Optionen für Fliesendesigns sind keine Grenzen gesetzt. Sie finden antike, recycelte Fliesen, handgefertigte Fliesen, individuell gestaltete Fliesen oder Kieselsteinmosaike, die Sie sowohl im Geschäft kaufen als auch bei Künstlern in Auftrag geben können.

  • Holzwerkstoffe

Mit einer dünnen Deckschicht aus Massivholz und der Tragschicht aus hochdichten Faserplatten oder Sperrholz benötigen Holzwerkstoffe einen geringeren Wartungsaufwand als massives Hartholz. Das Material ist extrem haltbar und erfordert keine zusätzliche End- oder Nachbearbeitung.

Auf Ihrem neuen Bodenbelag können Sie auch einen luxuriösen Teppich ausrollen, um eine gemütliche und doch hochwertige Ausstrahlung zu erzielen. Probieren Sie einen großen türkischen Teppich aus, der perfekt unter Ihren Küchentisch passt.

8. Verwenden Sie Multifunktionsgeräte

Seit der Verfügbarkeit von Multifunktionsgeräten ist das traditionelle „Arbeitsdreieck“ von Küchendesigns der vergangenen Jahre weniger beliebt geworden. Sie können heute diverse Einbaugeräte in großen Schubkästen und hinter Schranktüren anordnen.

Integrieren Sie Technologie in Ihr Küchendesign, um eine intelligente Küche zu schaffen – von Beleuchtungseinrichtungen, die Sie über Ihr Smartphone steuern können, bis zu Küchenherden, die Ihnen eine SMS senden, wenn Ihr Abendessen perfekt zubereitet ist.

Ein neuer, hochmoderner Kühlschrank oder Küchenherd in Ihrer Küche wird Ihre Gäste zum Staunen bringen und Ihr Leben einfacher machen. Werfen Sie einen Blick auf den Family Hub Kühlschrank von Samsung, der Funktionen für Entertainment und die Organisation Ihrer Familienaktivitäten bietet.

9. Integrieren Sie eine Butler-Speisekammer

Ein Tipp von Küchendesignern, den Sie in Ihrer Luxus-Küche nicht bereuen werden, ist die Integration einer begehbaren Butler-Speisekammer.

Der Trend zu Speisekammern ist nicht nur das Ergebnis von Nostalgie. Speisekammern sind zwar äußerst zweckmäßig, aufgrund des zusätzlichen Platzes, den wir in unseren Küchen haben möchten, jedoch zu einem Luxus geworden.

Im Zuge der Bewegung zum eigenen Anbau von Obst und Gemüse benötigen Sie wahrscheinlich neben Ihren Gläsern, Schachteln und Kisten auch Platz zur Aufbewahrung von mehr Frischwaren. Eine Butler-Speisekammer löst dieses Problem innerhalb der Wände von gut organisierten Regalen und Schubladen, die bei geschlossener Tür vor den Augen Ihrer Gäste verborgen sind.

Sie können sogar eine kleine Butler-Spüle, einen zusätzlichen Geschirrspüler für Partys und eine Rollleiter für den Zugang zu den oberen Regalflächen integrieren, um den Platz optimal zu nutzen.

Wenn Sie zuhause arbeiten oder Ihre Kinder ihre Hausaufgaben gern in der Küche erledigen, kann die Aufstellung eines Schreibtisches in Ihrer Speisekammer, der vom Hauptbereich Ihrer Küche verborgen ist, von Nutzen sein. Durch Hinzufügen eines Schreibtisches können außerdem unansehnliche Papierstapel auf den Arbeitsflächen Ihrer Küche vermieden werden.

10. Beeindrucken Sie mit einigen herausragenden Merkmalen

Wenn Sie Gäste in einer Luxus-Küche unterhalten, kommen Ihnen sicherlich einige beeindruckende Merkmale nicht ungelegen.

Hierfür können Sie vor dem Beginn Ihres Projekts zur Realisierung einer Luxus-Küche beispielsweise Folgendes in Erwägung ziehen:

Eine eingebaute Schnellfritteuse oder eine bündig abschließende Bratplatte mit Induktions-Wok und Grillfeld für Kochvorführungen auf Ihrer Kücheninsel

Einen Weinkeller oder einen integrierten Weinkühler, damit Sie stets eine kühle Flasche zur Hand haben

Eine eingebaute Wärmeschublade für Ihre Essteller, damit Sie diese zum Warmhalten nicht mehr in den Herd zwängen müssen

Eine Gärschublade für aspirierende Teilnehmer an der nächste Serie einer hochkarätigen Kochshow im TV

Ein Spezialist für hochwertiges Küchendesign wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihr Konzept einer Luxus-Küche zum Leben zu erwecken. Stellen Sie sicher, dass dieser über Erfahrung mit anderen Premium-Küchen-Projekten verfügt sowie Ideen, Designs und kreative Tipps parat hat, an die Sie selbst nicht gedacht haben. So wird Ihr Traum einer maßgeschneiderten Küche zur Realität.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.