Verlichting wordt vaak over het hoofd gezien bij het ontwerpen van een keuken, maar is een van de belangrijkste elementen voor succesvol interieurontwerp. Ongeacht van hoe hoge kwaliteit de materialen zijn, hoe harmonieus het kleurenschema is of hoe creatief en goed uitgevoerd uw thema is, slechte verlichting zal een keuken een vervelend gevoel geven.

Heldere, koude verlichting boven het hoofd geeft uw keuken een klinisch en onwelkom gevoel. Een slechte plaatsing zorgt voor donkere plekken op sommige plaatsen en zorgt voor bundeling van licht op andere plaatsen, wat een ongelijk gevoel creëert. Het opnemen van niets anders dan zacht licht op laag niveau zou kunnen zorgen voor een ontspannende sfeer, maar het zal dan moeilijker zijn om te koken en schoon te maken!

Aan de andere kant brengen intelligente verlichtingskeuzes het beste naar boven in een keuken, waarbij favoriete functies en stellige ontwerpkeuzes worden versterkt terwijl frustraties worden geminimaliseerd en de aandacht wordt onttrokken aan enige ruwe elementen. Een goed verlichte keuken is een keuken waarin u graag tijd wilt doorbrengen - of u nu een maaltijd bereidt, gasten vermaakt of eenvoudigweg ontspant.

Voordat u keuzes gaat maken, is het belangrijk om te begrijpen hoe verlichting werkt binnen een huis. Ongeacht de ruimte zijn er drie basissoorten huishoudelijke verlichting.

1. Omgevingsverlichting

Omgevingsverlichting, ook wel algemene verlichting genoemd, is bedoeld voor het creëren van een gelijkmatige, uniforme gloed in een ruimte - het is het type licht dat het meest is verbonden aan het omzetten van een lichtschakelaar. Omgevingsverlichting is veelzijdig en kan vele vormen aannemen - van plafondlampen, kroonluchters en verzonken plafondlichten, tot wandarmaturen, verlichting met zijafscherming, spotlights en meer.

U kunt omgevingsverlichting zien als de basis waarop uw algehele lichtschema is gebouwd. Het is niet het meest spannende element, maar het is van essentieel belang om dit goed te doen als u verbluffende resultaten wilt bereiken.

Read More...
1. Omgevingsverlichting
Omgevingsverlichting
Taakverlichting

2. Taakverlichting

Taakverlichting is precies zoals het woord al zegt - praktische, gerichte, heldere lichten die zijn ontworpen om u te helpen doen wat u moet doen. In een keuken wordt het gebruikt voor het verlichten van het aanrecht en andere gebieden van de ruimte die veel worden gebruikt. Denk eraan dat ​​​​​​​praktisch niet saai hoeft te zijn - strips met heldere lichten en goed verlichte gebieden bieden een fantastisch contrast met zachtere delen van de keuken en creëren een aangename variatie in toon.

Deze sfeervolle keuken behoudt functionaliteit en breekt donkere tinten op met heldere LED-strips boven de gootsteen en het aanrecht.

Er zijn zowel vaste als verstelbare vormen van taakverlichting. Spotlights voor het aanrecht en hanglampen boven een gootsteen of eettafel zijn het meest gebruikelijk - waarbij licht wordt geworpen op de gebieden die dit het meest nodig hebben. Gerichte verlichting is ook populair, waarbij individuele lichten aan een plafondfitting kunnen worden afgesteld afhankelijk van de behoeften van de ruimte.

Read More...
2. Taakverlichting

3. Accentverlichting

Accentverlichting is de meest creatieve vorm van verlichting en het moeilijkst om effectief voor elkaar te krijgen - denk eraan dat minder vaak meer is! Bij de term denkt men meteen aan verlichting die zorgt voor sfeer en die stemming van een ruimte bepaalt, maar er bestaan veel meer manieren om te voorzien in accenten.

Goede accentverlichting zal de aandacht richten op kunst, decoraties en stellige designkeuzes in uw keuken, terwijl tegelijkertijd de aandacht wordt weggehaald van elementen die een afleiding vormen voor de algehele esthetiek van de ruimte. Met verstelbare of dimlichten kunt u de toon van uw keuken direct wijzigen. U kunt verlichting zelfs gebruiken voor het creëren van interessante visuele effecten en om onderdelen helemaal zelf uit te lichten.

Deze mooi verlichte moderne keuken gebruikt omlaag gerichte lichten op de kasten om de inhoud ervan te verlichten wanneer ze open staan en om een opvallend patrooneffect te creëren wanneer ze dicht zijn.


Read More...
3. Accentverlichting
Accentverlichting

Dit zijn geen harde categorieën - een kroonluchter kan bijvoorbeeld voorzien in omgevingsverlichting boven een eettafel en kan tevens functioneren als accentverlichting om de sfeer van de ruimte te bepalen, vooral met een dimschakelaar. Instelbare verlichting kan de ene minuut een aanrecht verlichten en daarna een favoriete vaas. Zorg ervoor dat u niet blijft hangen in technische termen - denk er gewoon aan hoe de ruimte wordt gebruikt, waar u de aandacht op wilt richten, waar u de aandacht vanaf wilt halen en hoe u wilt dat uw keuken aanvoelt. Bereik dit en u zult vanzelf alle verlichting opnemen die u nodig hebt.

Ik wil professionele verlichting - waar moet ik aan denken?

Groter is beter . Verzonken spotlights in het plafond zijn de verkozen verlichting geworden voor nieuwe keukens, en om een goede reden - ze zijn praktisch, aanpasbaar en betrouwbaar. Ze geven een ruimte echter niet veel persoonlijkheid! Ongeacht het thema van uw keuken, kan een gewaagde verlichtingsarmatuur in het middelpunt een prachtige laatste afwerking zijn van uw esthetiek. Kroonluchters en grove hanglampen zien een belangrijke heropleving in populariteit, dus er is nog nooit zo'n goed moment geweest om de focus te leggen op verlichting in uw keuken, in plaats van hier naderhand aan te denken.

Afbeelding van kitchen-lighting-3-c011

Deze opvallende kroonluchters met kaarseffect eisen de aandacht op en verbinden deze charmant rustieke keuken in feite samen.

Verlicht het aanrechtblad . Van alle wijzigingen die u aanbrengt aan de verlichting in uw keuken, zijn lampen onder de kasten vaak het goedkoopst en eenvoudigst te installeren. Lampen op batterijen die aan de onderkant van uw kasten worden geplakt, zijn goedkoop en helpen onmiddellijk bij het verlichten van essentiële bereidingsruimte. U kunt LED-strips kopen, of zelfs stukken verlichtingstape, voor het creëren van een perfect uniform verlichtingsgebied. Als u ooit loenst tijdens het bereiden van maaltijden, of als u de voorkeur geeft aan een goed verlicht deel van het aanrecht boven een ander deel, zal verlichting onder de kasten een enorm verschil maken.

Schakel het omhoog . Dimschakelaars en dimbare lampen vormen een prachtige toevoeging aan elke keuken. Het vermogen om snel te kiezen hoeveel licht er in de ruimte komt, is onderschat - wanneer het is geïnstalleerd, zult u zich afvragen hoe u ooit zonder hebt kunnen doen. Voor de techneuten kunnen 'intelligente lampen' zelfs worden geregeld via een app op uw telefoon.

Voor beneden geldt hetzelfde als boven . Verlichting is niet alleen bedoeld voor het plafond - 'plint'-lichten onder onderkasten zorgen voor een interessante extra visuele laag voor uw keuken. Als u zich brutaal voelt, experimenteer dan met kleurvariaties voor het ingrijpend veranderen van het gevoel van de ruimte bij weinig licht. En deze lampen zijn niet alleen opvallend, ze zijn ook praktisch - niet meer struikelen en tenen stoten in het donker wanneer u midden in de nacht een snack zoekt!


Afbeelding van kitchen-lighting-4-c011

Verlichting onder het centrale eiland in deze stoere, prominente keuken biedt nog een element van visueel belang.

Vraag het aan de experts . Als u alles op alles wilt zetten en een werkelijk schitterende keuken wilt creëren, is het de moeite waard om een gespecialiseerde verlichtingsdesigner in te zetten - zij kunnen werken met architecten en keukendesigners, of aanpassingen aanbrengen aan een bestaande keuken.


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.