Come faccio a pulire il dissipatore di rifiuti alimentari?

I dissipatori di rifiuti alimentari sono apparecchi che richiedono poca manutenzione. Tuttavia, se si sentono odori provenienti dal dissipatore, di solito questo è segno di un accumulo di cibo.

Nel tempo, le particelle di rifiuti alimentari possono accumularsi all'interno della camera di triturazione e della piletta del lavello. 

Per pulire il dissipatore, seguire questi semplici passaggi:

  1. Disattivare il dissipatore
  2. Rimuovere la piletta del lavello e pulire la parte inferiore della piletta con una spugnetta abrasiva.
  3. Riposizionare la piletta nel vano
  4. Attivare lo smaltitore e avviare un flusso medio di acqua fredda
  5. Mettere cubetti di ghiaccio mescolati con spicchi di limone/lime nel dissipatore per rinfrescarlo.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.