Acqua calda istantanea tirando una leva? Le possibilità offerte sono senza fine...


Negli ultimi anni i rubinetti per l’acqua calda sono diventati un componente indispensabile delle cucine.

Sono forse l'aggiunta più utile a qualsiasi cucina a causa della loro convenienza e facilità di manutenzione; inoltre consentono di risparmiare tempo prezioso, che è così importante specie quando si vive in un periodo in cui tutti si aspettano risultati istantanei.

Che tu stia pensando di aggiungerne uno alla tua cucina esistente o stia accarezzando l'idea di includerne uno nella tua nuova cucina, vi sono così tanti vantaggi nella scelta di un modello InSinkErator elegante, intelligente e all'avanguardia.


Moderno ed elegante


Come per qualsiasi apparecchio moderno, ti aspetteresti che un rubinetto per l’acqua calda abbia un ottimo aspetto e attiri molti sguardi ammirati.

E questo è certamente vero per i modelli InSinkErator!

Sono disponibili varie opzioni nella collezione di rubinetti per l’acqua calda InSinkErator e quello che noterai per i nostri rubinetti per l’acqua calda è che assomigliano moltissimo ai normali rubinetti.

Possono essere una combinazione di normali rubinetti per l’acqua calda e fredda e del rubinetto per l’acqua calda bollente come il modello InSinkErator Combined Main Tap 3N1 che ha tutte le caratteristiche di un moderno rubinetto sofisticato da cucina

I rubinetti per l’acqua calda InSinkErator presentano varie finiture e si integrano perfettamente nelle odierne cucine in stile moderno, ma possono essere anche integrati nelle installazioni tradizionali.

Moderno ed elegante

Ad esempio, se desideri inserirne uno nella configurazione esistente dei tuoi rubinetti, il modello di rubinetto per l'acqua calda fumante H3300 è solo una delle fantastiche scelte disponibili presso InSinkErator.


Come funzionano i rubinetti per l'acqua calda bollente istantanea?


I rubinetti per l'acqua calda InSinkErator hanno una capacità di 2,5 litri nel loro serbatoio e all'interno del serbatoio c'è un elemento riscaldante che fa bollire l'acqua a una temperatura molto elevata (circa 98 °C).

L'utilizzo di uno qualsiasi dei modelli InSinkErator è semplice.

Quando si tira la leva, l'acqua calda passa attraverso il rubinetto proprio come un rubinetto normale, tranne il fatto che è bollente e non c'è da attendere per il riscaldamento.

Inoltre, i nostri rubinetti per l’acqua calda sono dotati di un filtro all'interno che mantiene l'acqua buona e fresca, rimuovendo le impurità prima che raggiungano la tua tazza o la tua casseruola.


Comodo e flessibile


Un rubinetto per l'acqua calda ti dà flessibilità perché offre acqua calda bollente, in un istante.

Non c’è bisogno di aspettare che il bollitore raggiunga l’ebollizione quando non hai tempo da perdere, ma quella tazza di tè deve essere preparata rapidamente!

Le bevande calde sono sempre state immensamente popolari indipendentemente dall'ora del giorno; quando si tratta di una giornata fredda l'acqua calda istantanea è una manna dal cielo!

Poi, naturalmente, chi non ama una tazza di tè o caffè a metà mattina con un biscotto preferito e chi può resistere a una bevanda calda di notte prima di andare a letto?
Aspettare che il bollitore raggiunga l’ebollizione può sembrare un compito laborioso, quindi avere un rubinetto per l'acqua calda a portata di mano è un fantastico risparmio di tempo.

Comodo e flessibile


Multiuso


È anche bene ricordare che i rubinetti per l'acqua calda non forniscono solo acqua calda per tè, caffè o altre bevande calde, ma sono un favoloso aiuto in cucina.

Ad esempio, producono acqua calda istantanea quando si cucinano verdure sul piano di cottura e quando ti serve una pentola di acqua bollente per la pasta.

Sono anche eccellenti quando vuoi far bollire un uovo, per non dover aspettare che quella pentola inizi a gorgogliare e, quando hai un barattolo difficile da aprire, basta allentarlo con acqua calda bollente istantanea!

I genitori di bambini piccoli che dovessero preoccuparsi possono stare tranquilli: sono completamente al sicuro in quanto ogni singolo modello InSinkErator viene fornito con una funzione di sicurezza in modo che non vi sia alcun rischio di incidenti.


Facili da installare


I rubinetti per l'acqua calda sono montati sul piano di lavoro e vivono in armonia insieme agli altri rubinetti integrati sulla parte superiore del lavandino.

Puoi facilmente aggiungerne uno a una cucina esistente oppure, se desideri sostituire il tuo sistema di rubinetti esistente, potresti acquistare un set “tutto in uno” di rubinetti che ne includa uno per l’acqua calda.

Il raccordo principale rimane fuori dalla vista, con un serbatoio termico alloggiato all'interno della credenza della tua cucina sotto il lavandino.

È qui che l’acqua calda è conservata; quindi se apri il tuo rubinetto per l'acqua calda, l’acqua calda appare in una frazione di secondo.

Facile da installare


Risparmiare tempo


I rubinetti per l'acqua calda valgono l'investimento supplementare perché a lungo termine garantiscono opportunità di risparmio di denaro.

L'ebollizione dell'acqua in un bollitore richiede tempo e il consumo di elettricità costosa.

Ricorda: è raro che qualcuno finisca l’acqua calda da un rubinetto per l'acqua calda ma, se questo succedesse, ci vorrebbero solo dieci minuti per riscaldarla al punto giusto e una volta calda, a causa della tecnologia di isolamento, l’acqua resterebbe calda!


Non sprecare più soldi


Non perdere più tempo con i bollitori, sappiamo da un rapporto di The Energy Saving Trust che i britannici sprecano 68 milioni di sterline all’anno per

l’elettricità solo per i bollitori. Il 75% di queste persone che mettono a bollire l’acqua nei bollitori utilizza solo una frazione dell’acqua per le bevande calde!​​​​​​​

Servono in media 4 minuti per far bollire 1 litro d'acqua in un bollitore.

Se qualcuno bevesse 25 tazze di tè alla settimana e utilizzasse il bollitore ogni volta, si tratta di 1 ora e 40 minuti solo per aspettare l’ebollizione!

Risparmia denaro per qualcos’altro e utilizza il tempo che serve per far bollire l’acqua in un bollitore per fare qualcosa di più piacevole, come scegliere un biscotto preferito da godere con una tazza di tè (quasi) istantanea!

Non sprecare più soldi


Acquista online e lo installeremo per te


Se non vuoi il fastidio di installare il tuo rubinetto da solo, siamo qui per aiutarti. Approfitta del nostro servizio di installazione completo. I nostri installatori verranno da te e installeranno il tuo nuovo rubinetto in modo tempestivo: non dovrai alzare un dito!



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.