h003-narrow-kitchen

Idee per cucine strette

Le cucine strette sono spesso inevitabili sia nelle case piccole moderne che nelle proprietà dei periodi precedenti. Mentre le persone spesso scelgono di abbattere le pareti di una cucina stretta per creare uno spazio aperto, le cucine a parte stanno tornando di moda.

Che tu abbia una cucina stretta per scelta o necessità, ci sono molti modi in cui puoi creare un'atmosfera meno claustrofobica.

Le idee seguenti ti mostrano come migliorare la tua cucina, che tu stia rinnovando casa o desideri semplicemente rendere la tua cucina più spaziosa.

Mantieni i piani di lavoro ordinati

Se hai una cucina stretta, pensa sempre a come massimizzare lo spazio. Un piano di lavoro disordinato rende immediatamente una stanza più piccola e più limitata di quanto non lo sia in realtà.

Una cucina con piani di lavoro ordinati appare immediatamente più ariosa e spaziosa. Resisti alla tentazione di accumulare disordine sulle superfici della cucina come lettere, chiavi, cellulari e cavi. Riposiziona eventuali piccoli elettrodomestici e oggetti come pentole e utensili e contenitori per tè e caffè nei mobili.

Puoi anche investire in elettrodomestici integrati nella tua cucina. Invece di avere un bollitore su una superficie di lavoro, monta un rubinetto per acqua bollente. Puoi quindi rimuovere il tuo bollitore dal piano della cucina e goderti la comodità dell'acqua bollente istantanea per tè, caffè e cottura direttamente dal rubinetto.

L'ultima innovazione della Sharp è un cassetto per microonde che si integra nella tua cucina. Non è solo esteticamente gradevole e salvaspazio: il cassetto è anche più sicuro per i bambini perché è possibile bloccarlo.

Puoi anche nascondere il tuo forno a microonde standard: Ikea vende mobili e cassetti progettati per tenere il microonde lontano dal piano di lavoro della cucina e fuori dalla vista.

Un'altra idea salvaspazio è l’unità di dissipazione dei rifiuti. Sempre più popolare nelle cucine britanniche ecocompatibili, con un'unità di dissipazione dei rifiuti installata nel lavello della cucina non ti servirà più una sgradevole pattumiera per i rifiuti alimentari in cucina.

Crea un living di “rottura”


Le persone tendono a pensare di poter scegliere solo tra un design della cucina aperta o uno spazio separato, ma puoi creare la sensazione di avere più spazio in una cucina stretta creando piccole aperture o aprendo parzialmente l'area.

Ad esempio, puoi semplicemente aprire un angolo della tua cucina per aggiungere una credenza ad angolo o uno scaffale, creando una linea curva che consente di combinare delicatamente due ambienti.

Puoi anche abbattere mezza parete, creando più luce. In questo modo la cucina rimane separata da qualsiasi zona giorno o pranzo, restando visivamente collegata a un altro spazio. Puoi utilizzare la parete creando un'area per la colazione e se hai bisogno di più spazio puoi aggiungere scaffali che pendono dal soffitto.

I mattoni di vetro o gli scaffali possono anche essere usati per sostituire le pareti interne per separare la cucina e al contempo aprirla per portare luce.

Riduci il numero di mobili alti

Se hai una cucina stretta devi cercare di far entrare quanta più luce possibile, con il minor disordine possibile. Mentre è necessario utilizzare qualsiasi spazio per conservare tutto, più alti sono i mobili della cucina, più stretto sarà lo spazio.

Idealmente, cerca di ridurre il numero di mobili alti che hai nella tua cucina o di concentrare tutti i tuoi mobili alti in un'unica area.

Puoi anche utilizzare scaffali aperti, purché non siano ingombranti. Se hai un set particolarmente attraente di piatti, ciotole o tazze, puoi utilizzare scaffali aperti per farli vedere.

Puoi anche ridimensionare il tuo frigorifero in modo che sia a un'altezza inferiore e non blocchi la linea di visione.

Spezza il materiale

Un altro modo per ridurre la sensazione di trovarsi in un corridoio buio e stretto è quello di rompere i materiali e integrare buio e luce nello spazio della cucina.

Utilizza un materiale di colore più chiaro o vernice per i mobili superiori per collegarli a un soffitto di colore più chiaro e un materiale più scuro e più pesante per i mobili della parte bassa. Utilizza un legno di colore più chiaro o vernice per qualsiasi scaffalatura aperta.

Puoi anche utilizzare materiali riflettenti in modo che la luce naturale si rifletta sulle superfici e nella stanza. Le piastrelle lucide della metro sono di tendenza e spesso danno il meglio di sé in una cucina stretta, poiché sono state realizzate per i tunnel stretti della metropolitana. Le piastrelle lucide bianche, blu e grigie riflettono la luce naturale in cucina.

Allo stesso modo, anche le piastrelle a specchio riflettono la luce e rendono le aree più ampie. Se hai una parete libera, metti uno specchio il più grande possibile e assicurati che il riflesso sia attraente posizionando alcuni oggetti come piante verdi o un vaso nella linea di visione. Gli specchi ingannano semplicemente l'occhio nel pensare che ci sia più spazio, facendo apparire la cucina stretta notevolmente più ampia.

Usa un’illuminazione decorativa

Ogni cucina ha bisogno di un'illuminazione funzionale, ma puoi anche integrare un'illuminazione di design in una cucina stretta per dare l'illusione di uno spazio più ampio.

Crea un look da "portagioie" nella tua cucina stretta scegliendo alcune luci decorative per il soffitto che puoi ripetere lungo la linea mediana della stanza per un look elegante e glamour.

Le tonalità dei lumi di rame geometrici sono di moda e si distinguono davvero in una cucina stretta.



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.