Amazon Dash

Piccolo ma potente, Amazon Dash è un pulsante che puoi attaccare a qualsiasi superficie nella tua casa e quindi, quando esaurisci qualcosa, ti basta premere quel particolare pulsante e l’articolo sarà riordinato per te e portato a casa tua. Puoi impostare il tuo pulsante Dash utilizzando l’app mobile del tuo dispositivo e poi questo piccolo aggeggio utilizza la rete Wi-Fi della tua casa.


Non c’è bisogno di preoccuparsi che i bambini giochino con un pulsante: Amazon utilizza la "protezione degli ordini" in modo che non ordinerai prodotti per sbaglio; non potrai acquistare lo stesso prodotto fino a quando non sarà arrivato il tuo ordine originale. Puoi anche annullare gli articoli tramite il tuo account Amazon.


Acquista ora per £ 4,99

Hello Egg

Se sei un cuoco terribile, questo piccolo uovo futuristico potrebbe essere ciò che ti serve. Chiedi una ricetta al tuo Hello Egg ad attivazione vocale: ti proietterà video che ti mostrano cosa fare. Questo gadget interattivo da cucina ti consente di pianificare i tuoi pasti settimanali in base alle tue esigenze, che tu sia vegano o vegetariano.


Il dispositivo, alimentato da IA, rende più facile per te rispettare una dieta sana e ordinerà la spesa da portare a casa tua. Si adatta anche a eventi non pianificati, come un pasto estemporaneo con un amico “senza glutine”. Hello Egg è l’entusiasmante nuovo assistente di cucina progettato per aiutarti e non solo: per pensare per te.


Preordina ora per circa £ 290

Monitor per la qualità dell’aria/Allarme fumo Birdi

Trovi fastidioso quando il tuo allarme antincendio fa bip costantemente per avvisarti che la batteria è scarica? Quando la batteria è scarica, Birdi ordina semplicemente altre batterie


Questo allarme monitora costantemente la qualità dell'aria in casa e interviene. Birdi è in grado di rilevare la differenza tra bruciare la cena, nel qual caso l’allarme suona ma ti consente di disattivarlo tramite la tua app mobile, e un incendio, quando attiva l’allarme e avvisa automaticamente i vigili del fuoco. Birdi può anche avvisarti quando il tuo adolescente fuma una sigaretta!


È anche in grado di avvisare te e le autorità della presenza di monossido di carbonio, in modo da spingerti a evacuare immediatamente la tua famiglia dalla casa. Questo dispositivo elegante potrebbe essere l’oggetto più intelligente che tu abbia mai messo sulla parete della tua cucina.


Acquista ora per £ 91

Bottiglia di vino Kuvee Smart

Gli innovatori cercano di risolvere i problemi di tutti giorni; ed è esattamente questo che ha fatto Kuvee quando ha progettato una bottiglia di vino brevettata e intelligente con una valvola che impedisce all’ossigeno di raggiungere il vino all’interno e impedisce che si guasti anche per 60 giorni.


Questa bottiglia dal design ingegnoso ti permette di versare uno o due bicchieri da una bottiglia di vino senza sprecare l'intera bottiglia. Il materiale esterno della bottiglia è realizzato in plastica riciclabile, non in vetro tradizionale.


Questa bottiglia intelligente è dotata anche di touch screen per suggerire abbinamenti alimentari e raccontare la storia del vino in modo da poter impressionare i tuoi ospiti. Le bottiglie pesano molto meno di una bottiglia di vetro, il che significa circa la metà del costo del normale trasporto in cantina.


Iscriviti a partire da £ 91

Fai clic e coltiva un giardino di erbe intelligente

Per chi non ha il pollice verde, ma è attratto dall'idea di coltivare piante a casa, è la soluzione perfetta. Colpisci gli ospiti nelle tue cene con la tua cucina intelligente utilizzando erbe fresche coltivate con una tecnologia ispirata alla NASA. Tutto quello che dovrai fare con questo gadget magico è aggiungere acqua e voilà!

Ecco le basi scientifiche: il suolo contiene un mezzo di crescita nano-tecnologico che equilibra perfettamente l'acqua, i nutrimenti e l'ossigeno per una crescita ottimale. Le erbe cresceranno naturalmente, senza l'uso di sostanze chimiche nocive.


Acquista ora a partire da £ 95

Instant Pot multi cooker 7 in 1

Una pentola magica sembra una favola, ma questa pentola sta rapidamente diventando un oggetto essenziale ed è considerato un punto di svolta in cucina. Ha già moltissimi estimatori e le recensioni su Amazon parlano da sole. Instant Pot riscuote grande successo su YouTube e un gran numero di fan vogliono conoscere gli ultimi suggerimenti.


Cosa lo rende un oggetto così ricercato? Questa pentola svolge il lavoro di sette o più altre pentole: una pentola per cottura lenta, una pentola per il riso, una pentola a pressione, uno strumento per fare lo yogurt, una pentola riscaldante e una friggitrice, una pentola per cottura sauté e a vapore. Può anche sterilizzare, caratteristica che la rende la pentola perfetta.


Acquista ora per £ 96

Forno CHiP Smart Cookie

I biscotti con crema al formaggio appena sfornati sono celestiali, ma la cottura richiede tempo: è necessario seguire una ricetta, procedere per tentativi ed errori, lavare tutto lasciando il caos in cucina. Ma con il forno CHiP Smart Cookie non dovrai più preoccuparti di nulla: avrai biscotti appena sfornati in soli 10 minuti, senza dover lavare nulla.


Basta mettere l'impasto dei biscotti nel forno CHiP e scegliere la consistenza dei biscotti con l'app mobile. Puoi utilizzare il tuo impasto o il preparato dell'azienda. E poiché siamo nel 2020, l’impasto è disponibile anche nelle varianti senza glutine, senza OGM, vegano e senza soia.


Pre-ordinalo a partire da £ 97

Anova Precision Cooker

Se ti piace la bistecca cotta alla perfezione, prova un Anova Precision Cooker: niente più pensieri e niente fastidi.


L'Anova si usa con una normale pentola e il cibo cuoce sott'acqua in un sacchetto di plastica sigillato rendendo la carne tenerissima. Questo dispositivo user-friendly ti permette di cucinare la carne con una precisione che la renderà sicura per il consumo, ma nemmeno troppo cotta da farla diventare dura.


La caratteristica ancora più convincente è che è controllato da un’app per la cucina a distanza, in modo che tu possa continuare le tue faccende, mentre un pasto da grande chef viene preparato con tutti i crismi.

Veggie Bullet

Se vuoi aumentare le tue 5 porzioni di verdure al giorno, Veggie Bullet è un modo divertente per farlo. Veggie Bullet offre una soluzione 3-in-1, per poter tagliare a spirale, affettare e grigliare. È possibile tagliare a spirale un'intera casseruola di zucchine in pochi secondi, che è molto più economico dell'acquisto di una piccola vasca di spaghetti di zucchine in un supermercato.


Il vantaggio di Veggie Bullet è che è semplice da usare e semplifica la vita. Questo gadget da cucina si rivolge a coloro che tengono particolarmente al cibo salutare e agevola la preparazione di un pasto nutriente, cucinato in casa, facendoti risparmiare tempo prezioso.






Breville Smart Oven

Essere rispettosi dell'ambiente deve essere parte di tutto ciò che facciamo e le più recenti tecnologie relative alla cucina stanno tenendo conto di questo. Non ha senso riscaldare un forno intero soltanto per preparare una parte di un pasto.


Il Breville Smart Oven è così compatto che trova spazio sul piano di lavoro della cucina, ma funziona come un elettrodomestico di fascia alta. Utilizzandolo al posto del forno vero e proprio risparmierai sui costi dell’energia. Ha anche un quadro di controllo intuitivo che rende la programmazione semplice. Puoi regolare i programmi preimpostati e il forno ricorderà le regolazioni la volta successiva in cui cucinerai la stessa pietanza.


Per poter contare sulla potenza di un forno tradizionale con tempi di riscaldamento più rapidi e un ingombro minore in cucina, utilizza questo elegante forno intelligente.


Acquista ora per £ 199

Nespresso Expert and Milk

Non sei una persona mattiniera? Expert and Milk di Nespresso porta il caffè in stile barista a casa tua e ti consente di controllare la macchina tramite un'app, in modo da poter preparare una tazza di caffè dal tuo letto. Non dovrai praticamente muovere un muscolo!


È persino più impressionante: puoi preparare caffè in quattro diverse dimensioni, personalizzare le impostazioni, modificare la temperatura, monitorare le scorte di cialde e ordinare più cialde direttamente. Questo apparecchio offre la massima comodità a un amante del caffè: non potrebbe essere più semplice. Ti sveglierai e sentirai il profumo del caffè.


Acquista ora a partire da £ 247,49

Cinder Grill

Probabilmente puoi indovinare dal prezzo che questo non è George Foreman. L'attrazione qui è la convenienza: basta gettare la carne sulla griglia e allontanarsi. Questo è un dispositivo intelligente che può cucinare il cibo perfettamente con poco input da parte tua.


Molti dei nuovi progressi nelle più recenti tecnologie della cucina sono orientati verso la precisione e il Cinder Grill è una misura esatta. Qualunque sia la tua scelta, petto d'anatra, bistecca o salmone, tutto sarà succoso e tenero con il minimo sforzo.


Acquista ora per £ 378

Rubinetto per l'acqua calda fumante 3N1

Uno dei principali vantaggi della nuova tecnologia è risparmiare tempo e questo rubinetto elegante con un design italiano contemporaneo è ora essenziale per qualsiasi cucina moderna. Aspettare che un bollitore raggiunga l’ebollizione mentre prepari la tua bevanda calda o riempi la tua casseruola è così passé. È tempo sprecato, soprattutto se hai ospiti e vuoi tornare da loro.


Questo rubinetto elegante è anche del 20% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un bollitore, dandoti l'esatta quantità di acqua necessaria, senza bisogno di ribollire. La maniglia è dotata di un meccanismo di bloccaggio di sicurezza in modo da non attivare accidentalmente l'acqua bollente.


Acquista il rubinetto per l’acqua calda fumante per £ 729











Forno intelligente June

Il forno intelligente June è fondamentalmente un computer che cuoce. Questo forno geniale identifica il cibo, lo pesa e poi lo cuoce perfettamente. Cuoce anche il cibo il 25% più rapidamente di altri forni. Quei celebri chef dovrebbero essere nervosi!


Utilizzando l’app June, puoi controllare l’apparecchio da remoto: è possibile preriscaldare il forno e ricevere notifiche quando la cottura è quasi finita. Per i veri fanatici della tecnologia, contiene anche una videocamera nel forno, in modo da poter osservare il cibo mentre cuoce. Consigliamo di rimanere in casa mentre si cucina per motivi di sicurezza, per quanto allettante possa essere l’idea di uscire.


Acquista ora per £ 1.133

Il Wall Farm

Il Wall Farm è un modo futuristico per coltivare verdure fresche in casa tutto l’anno, particolarmente utile se si vive in città. La tecnologia del suolo intelligente utilizza le conoscenze tecniche della NASA e questo significa che le piante possono crescere senza utilizzare sostanze chimiche dannose. L'elegante display a parete farà l’effetto di un oggetto di moda in cucina e contemporaneamente soddisferà il trend attuale di coltivare verdure in casa.


Il Wall Farm utilizza innovative capsule vegetali e gli starter kit a capsula includono una scelta di quattro kit, fiori, tè, insalata o erbe. Il serbatoio dell'acqua del Wall Farm dura un mese, quindi non dovrai più ricordarti di innaffiare le piante ogni giorno. Dai un'occhiata alle foto sul sito Web Click and Grow, sembra tutto fantastico.


Acquista ora per £ 1.158

Lavastoviglie intelligente LG Smart

Questa lavastoviglie leader vanta la tecnologia più recente. Come con molti articoli di una cucina intelligente, dispone di un'app tramite la quale puoi controllare da remoto i cicli di lavaggio e scaricare cicli di lavaggio personalizzati. In caso di problemi con la lavastoviglie puoi ottenere assistenza immediata via smartphone.


Con quattro bracci irroratori invece dei soliti due, pulisce piatti, tazze e bicchieri da tutte le angolazioni e consente di risparmiare circa 19.000 l di acqua all’anno. Puoi impostare due diverse intensità di irrorazione dell’acqua, il che significa che puoi lavare energicamente pentole, padelle e delicatamente i bicchieri nello stesso carico. È anche più silenzioso quando in uso, caratteristica che va ad aggiungersi alla bellezza di questo snello apparecchio da cucina interattivo.


Acquista ora per £ 1275

Lavatrice LG Smart

La lavatrice LG Smart dispone di un sistema a sospensione Centrum, che si avvale di ammortizzatori per assorbire le vibrazioni durante i carichi pesanti di lavaggio e centrifuga. Questo significa che non ci saranno più danni alla macchina, che quindi durerà più a lungo. Se abiti in un appartamento significa anche che non infastidirai più i vicini e non danneggerai il pavimento o il soffitto.


Questa macchina high-tech utilizza anche ingegnosamente il vapore per rimuovere il 99,9% degli allergeni per un pulito perfetto. Il cestello può contenere ben 12 kg e la funzione Turbo Wash è in grado di gestire un carico in un tempo incredibile di 49 minuti in modo che il tuo bucato non si accumuli. Infine, puoi naturalmente gestire il lavaggio da remoto con lo smartphone, in modo da poter avviare un lavaggio mentre sei occupato a fare altro.


Acquista ora per £ 1.599

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.