LA NUOVA MODA DELL’ESTATE PER LA CUCINA OUTDOOR  IL DISSIPATORE ALIMENTARE DOMESTICO INSINKERATOR®


L'elettrodomestico indispensabile per una casa sostenibile ed efficiente arriva per la prima volta all'esterno, semplificando la vita.



Luglio 2022 - Con l'arrivo dell'estate e la crescente popolarità delle cucine da esterno, è importante considerare il tema della sostenibilità nell'organizzazione di uno spazio in giardino o in terrazza. Uno dei motivi principali per cui si crea una cucina all'aperto è quello di intrattenere la famiglia e gli amici, il che spesso porta a sprecare cibo. Per risolvere questo problema, arriva per la prima volta il dissipatore ( o tritarifiuti) per esterni InSinkErator®, un elettrodomestico ecologico indispensabile per una cucina outdoor ordinata ed efficiente. Quando si installa un barbecue e si cucina da zero, diventa immediatamente più sostenibile e igienico, poiché i rifiuti alimentari possono essere smaltiti in pochi secondi.


Rifiuti zero

Nonostante gli sforzi del consumatore, quando si preparano i pasti in casa è inevitabile che una parte di essi venga sprecata. Se si tratta di una grigliata, le ossa degli arrosti e le bucce di frutta e verdura sono spesso i tipi più comuni di residui alimentari non commestibili. Un dissipatore alimentare InSinkErator® (distribuito in Italia da I&D) è una soluzione sicura, semplice e sostenibile a questo problema, in grado di ridurre la quantità i rifiuti alimentari in discarica, soprattutto quando non è possibile il compostaggio domestico.


In qualità di leader mondiale e inventore del dissipatore, InSinkErator® produce un'ampia gamma di modelli, progettati per adattarsi alle diverse dimensioni delle famiglie e alle esigenze delle cucine domestiche. Si adattano facilmente a tutti i tipi di lavelli e possono essere installati sia in cucine interne che esterne. I residui alimentari vengono ridotti in minuscole particelle grazie all'innovativo sistema di macinazione ad anelli in acciaio inox. Vengono quindi espulsi e semplicemente evacuati nello scarico attraverso le tubature standard.


Anne Kaarlela, Marketing Communications and Customer Service Manager, Europe, InSinkErator® commenta: "I dissipatori alimentari domestici InSinkErator® non solo limitano la quantità di rifiuti destinati alle discariche, ma così facendo contribuiscono anche a ridurre i gas serra e l'impronta di carbonio delle famiglie. Inoltre, se nel sistema fognario è presente un digestore anaerobico, i nutrienti dei rifiuti alimentari possono essere recuperati e convertiti in biogas e fertilizzanti, completando l'economia circolare. Un dissipatore InSinkErator® è elemento prezioso nella cucine di casa e in cortile. Può eliminare la necessità di avere bidoni per la raccolta differenziata ed eliminare eventuali odori indesiderati dovuti a cibi stantii o avariati".


L'estate è arrivata ma c'è ancora tempo per attrezzare la cucina da esterno con questo strumento che trasforma lo spazio outdoor in un'oasi di relax...Green!


Informazioni su InSinkErator

Divisione del Gruppo Emerson, InSinkErator è il maggior produttore mondiale di dissipatori di rifiuti alimentari e leader di mercato. Questa tipologia di elettrodomestico evita alle discariche circa il 20% dei rifiuti domestici ed è dimostrato avere una minore impronta ecologica rispetto alla raccolta porta a porta.

Nel 2007 InSinkErator lancia un nuovo prodotto, il dispenser di acqua calda, in grado di fornire acqua filtrata, a temperatura ambiente oppure a 98 gradi.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.