Nel tentativo di trovare spazio per tutto in cucina, ci si trova spesso costretti a tenere oggetti come la macchina per il pane, il robot da cucina e le ciotole di miscelazione sui piani di lavoro, per il semplice motivo che negli armadi non c'è più spazio.

È un vero peccato, perché un piano di lavoro libero è molto prezioso e crea un ambiente più rilassato, lussuoso e spazioso in cucina. Un piano di lavoro sgombro è particolarmente importante quando si utilizza la cucina per accogliere ospiti e socializzare. Meglio nascondere il disordine dietro le ante chiuse dei mobili e mettere in mostra un'area multifunzione elegante e spaziosa.


Come si può ottimizzare lo spazio negli armadi da cucina?

Se pensi di non avere più spazio negli armadi da cucina per stipare tutto ciò che serve, prova a seguire i nostri consigli. Ci sono moltissime idee intelligenti salvaspazio per gli armadi da cucina che ti renderanno la vita più semplice. Grazie a pochi interventi è possibile organizzare e distribuire meglio gli ingombri, per recuperare spazio e risparmiare tempo. Ogni oggetto deve avere il suo posto, in modo da poterlo trovare sempre rapidamente.

Leggi l'elenco riportato di seguito. Uno o due suggerimenti ti salteranno sicuramente agli occhi e renderanno più facili le attività quotidiane e più piacevole l'aspetto della tua cucina.


Uniformità con contenitori delle stesse dimensioni

Puoi liberare spazio nei mobili conservando gli alimenti secchi in contenitori tutti delle stesse dimensioni. Se i contenitori sono uguali, diventa più facile impilarli, allinearli e inserirli nello spazio disponibile.

In questo modo non solo si ottimizza lo spazio, ma si riesce anche a vederne il contenuto e a risparmiare tempo quando si cerca un ingrediente in un mobile. Per un aspetto più professionale, puoi anche applicare un'etichetta su ciascun contenitore.

Immagine di Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Cavetti tesi sotto il lavandino per sospendere detersivi e prodotti per la pulizia

L'area sotto il lavandino può diventare rapidamente ingombra e disordinata, portando a chiudere le ante forzatamente con conseguenti versamenti di prodotti chimici. La semplice aggiunta di un cavetto all'interno del mobile sotto il lavandino consente di agganciarvi e sospendervi per la maniglia tutti i flaconi spray di prodotti per la pulizia. I flaconi così restano ordinati, stabili e in posizione verticale. L'ulteriore vantaggio è il raddoppio dello spazio disponibile nel mobile, poiché ora è possibile utilizzare tutta l'area sotto i flaconi sospesi.


Un portacapsule di caffè fai da te

Se sei tra quelli che pensano di non poter sopravvivere senza una macchina Nespresso, sai bene che la conservazione delle capsule può diventare un problema, specialmente se le acquisti in grandi quantità.

Una facile soluzione è l'applicazione di un supporto a T nella parte interna superiore dell'armadio, per creare un perfetto portacapsule fai da te. I supporti a T sono bordature in materiale plastico con una forma a "T" acquistabili in un qualsiasi negozio di ferramenta o per il fai da te. Una volta fissato in file parallele alla parte interna superiore dell'armadio, il supporto a T si può utilizzare come un binario in cui inserire le capsule. Davvero comodo.

Immagine di Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Un armadio da cucina poco profondo nella parete

Se sei alla ricerca di una buona idea per ricavare altro spazio, anche in una cucina molto piccola, esiste un modo elegante e pratico per risolvere il problema. Puoi sfruttare lo spazio tra i montanti delle pareti, scavando delle nicchie e aggiungendo degli scaffali e un'anta. L'armadietto così ricavato sarà poco profondo ma estremamente utile, poiché ti offrirà lo spazio necessario per nascondere tutti i barattoli e i contenitori sparsi in cucina. Puoi quindi dipingere l'armadietto di un elegante grigio o azzurrino per ottenere un effetto molto chic.

Un dissipatore di rifiuti alimentari sotto il lavandino

Circa un terzo di tutto il cibo prodotto o importato in Italia viene sprecato. È fondamentale riciclare i nostri rifiuti alimentari.

Un'organizzazione efficace consente di liberare spazio e trovare quindi un posto per tutto all'interno degli armadi da cucina, nascondendoli alla vista. Ma l'organizzazione aiuta anche a ridurre i rifiuti, poiché i prodotti saranno sempre visibili e sarà facile tenere sotto controllo le date di scadenza, evitando acquisti eccessivi e sprechi. 

Puoi ad esempio installare un dissipatore di rifiuti alimentari nel lavandino. Questo dispositivo compatto consente di liberare spazio che sarebbe altrimenti occupato da una pattumiera ingombrante e maleodorante.

Il dissipatore di rifiuti alimentari tritura i resti di cibo in particelle minuscole che vengono scaricate con l'acqua in un normale scarico della cucina e, quindi, nel sistema di trattamento delle acque reflue locale o nella fossa settica, senza più finire in discarica.


Un distributore di buste di plastica

Il riutilizzo delle buste di plastica è utile e necessario, ma lo spazio che queste occupano all'interno degli armadi da cucina può essere utilizzato meglio. Basta prendere una scatola di fazzoletti di carta rettangolare vuota e incollarla all'interno di un'anta della cucina. Sarà possibile inserire tutte le buste all'interno di questo comodo distributore ed estrarle una alla volta quando necessario.


Un ripiano per il microonde

Il microonde sul piano di lavoro o all'interno di un pensile occupa spazio prezioso, meglio utilizzare un ripiano apposito per il microonde e creare ulteriore spazio nell'area al di sopra del microonde.


Uno scaffale angolare a tre ripiani in bambù

Piatti, cibo, libri e ricette, qualsiasi tipo di oggetto può trovare posto su uno scaffale angolare in bambù. I tre ripiani offrono negli angoli della cucina tantissimo spazio utile, che viene altrimenti sfruttato molto di rado.


Mettere ordine con i cestelli estraibili a due piani

I cestelli estraibili impilabili su due piani da collocare sotto il lavandino sono un ottimo esempio di dispositivo che si può facilmente inserire nell'armadietto sotto il lavandino per aumentare il numero di ripiani disponibili. I cestelli estraibili sono resistenti e possono contenere qualsiasi cosa, dalle verdure ai detersivi.


Spostare i bicchieri per il vino in dispensa

Un'altra idea per liberare spazio in cucina consiste nello spostare in dispensa gli oggetti che non sono di uso quotidiano. Gli armadi da cucina devono essere ordinati per un facile utilizzo, e non è detto che determinati oggetti debbano necessariamente restare in cucina. Alcuni oggetti, quali i bicchieri da cocktail e da vino, i flute e le coppe da champagne, si possono spostare nella dispensa, liberando spazio in un pensile che deve invece contenere solo tazze e bicchieri di uso quotidiano.

Immagine di Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Ripiani telescopici estraibili per angoliere cieche

Un'angoliera cieca si dice "cieca" appunto perché non consente di vedere il contenuto del mobile. In questo caso, l'armadio da cucina viene collocato nell'angolo, nel punto in cui si incontrano due file di mobili da sottopiano della cucina. Il risultato è che una parte del contenuto dell'angoliera resta nascosta dalle altre file di mobili.

Il difficile accesso al contenuto impedisce un utilizzo ottimale dello spazio. La soluzione può essere l'installazione di ripiani telescopici estraibili all'interno dell'angoliera. Quando si apre l'anta dell'angoliera, i ripiani vengono estratti dal mobile rivelando e rendendo immediatamente disponibile l'intero contenuto.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.