Tutti meritiamo di aggiungere un pizzico di lusso all’interno del nostro ambiente domestico, perché non partire dal fulcro della nostra casa: la cucina? Quando pensiamo ad articoli di lusso, non sempre associamo l’idea di indulgenza alla sostenibilità, tuttavia non dovrebbe essere così. Sono disponibili numerose misure da adottare per assicurare che la tua cucina sia eco-friendly senza perdere il suo fascino di lusso.

Dall’efficienza energetica con l’installazione di un rubinetto di acqua calda in cucina, all’acquisto di apparecchiature ed elettrodomestici che non necessitano di frequente sostituzione, oggi analizzeremo vari modi in cui puoi rendere la tua cucina eco-friendly senza intaccare minimamente il fattore lusso.


Immagine di Full kitchen (1st image)

Foto di Aaron Huber su Unsplash

Scegli fissaggi di luci a risparmio energetico

I fissaggi di luci a risparmio energetico sono diventati un must assoluto nei design delle abitazioni moderne. Per accertarti che la tua cucina sia più lussuosa possibile, avrai bisogno di fissaggi di luce che non solo forniscano all’ambiente un’illuminazione accogliente, ma consentano anche di risparmiare energia (e denaro!) a lungo termine. Le luci a LED rappresentano una valida opzione se desideri produrre un ambiente caldo, in quanto riempiono lo spazio con luce naturale e piatta, al contempo sono notevolmente più efficienti dal punto di vista energetico.

Se desideri aumentare il livello di lusso dell’illuminazione, puoi optare per un sistema di illuminazione automatico, un sistema di illuminazione smart o un sistema con sensori di movimento. Tutti e tre possono essere controllati da remoto o automaticamente, perciò riducono notevolmente lo spreco di energia e offrono al contempo un sistema ad alta tecnologia, lussuoso sotto qualsiasi punto di vista.


Installa un rubinetto di acqua calda

Un rubinetto di acqua calda non solo rappresenta uno strumento estremamente pratico in cucina, ma consente anche di semplificare le preparazioni culinarie e riordinare la cucina, conferendo immediatamente un’atmosfera elegante al tuo ambiente. Dopotutto una cucina lussuosa dispone di sufficiente spazio di conservazione per assicurare che pochissimi elementi restino a vista occupando il piano di lavoro.

Un rubinetto di acqua calda rimuove l’esigenza di avere un bollitore a vista, che oltre a ridurre lo spazio libero sul piano di lavoro compromette anche l’aspetto della cucina con i suoi antiestetici cavi. In aggiunta offre un modo veloce per preparare cibo o bevande calde o per lavare accuratamente i piatti, il tutto risparmiando sul consumo di energia. Anche riscaldare solo la quantità di acqua di cui hai bisogno rappresenta un’opportunità di risparmio, i vantaggi sono innumerevoli.


Immagine di Steaming HWT (2nd image)


Investi in elettrodomestici a efficienza energetica

Gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica rappresentano una caratteristica comune nelle cucine lussuose. Analogamente all’illuminazione dell’ambiente, la tecnologia smart può andare di pari passo con l’eco-compatibilità. L’investimento di denaro in apparecchiature che sono durevoli e riducono il consumo di energia permette di ammortizzare la spesa in poco tempo.

Alcuni frigoriferi smart sono dotati di telecamere integrate che forniscono una visione costante del contenuto del frigo senza doverlo regolarmente aprire e chiudere, riducendo pertanto l’energia consumata inutilmente per l’apertura.

Inoltre, un forno smart produce calore sufficiente per cuocere il cibo e lo distribuisce dove necessario, offrendo anche impostazioni per assicurare di usare solo la quantità di calore necessaria per determinati tipi di alimenti. Sono disponibili anche forni con l’opzione di controllo da smartphone, quindi se programmi una lenta cottura per la cena della tua famiglia, puoi controllare il forno dal telefono mentre sei a lavoro.


Crea uno spazio abitativo confortevole

Dal momento che probabilmente rappresenta il cuore della tua casa, perché non creare uno spazio all’interno o nelle vicinanze della cucina dove amici e familiari possano rilassarsi mentre tu cucini? Crea un’area, nello spazio a disposizione, che ospiti comodi posti a sedere e un raffinato tavolino per bevande e stuzzichini. Puoi usare il tavolino anche per posizionarci delle piante al fine di abbracciare ancora meglio il tema dell’ecologia.

Per renderlo eco-friendly, valuta quali mobili che hai in casa possono essere riciclati piuttosto che buttati. Magari hai una poltrona che nel soggiorno non si abbina più all’ambiente, ma con qualche piccola modifica sarebbe perfetta nella cucina. Ad esempio potresti darle una mano di vernice o cambiare la tappezzeria per renderla così comoda da far venire voglia agli ospiti di sedersi, mentre tu lavori in cucina.

La moderna casa lussuosa è incentrata su praticità, eco-compatibilità e funzionalità, mantenendo al contempo un’atmosfera elegante e alla moda in qualsiasi angolo della casa, indipendentemente dal tuo stile o gusto.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.