Il tavolo da pranzo è una delle scelte di arredamento più importanti che farai per la tua casa.

È dove puoi riunire la famiglia e gli amici per condividere un pasto insieme, che si tratti di una cena nei giorni feriali o per celebrare un'occasione speciale.

È probabile che i bambini utilizzino il tavolo da pranzo per fare i compiti e questo può anche essere utilizzato come un ufficio di fortuna se lavori da casa.

Non importa quali siano le tue esigenze individuali, vi sono alcuni criteri essenziali da soddisfare quando scegli il tavolo della sala da pranzo.

Il tavolo deve:

  1. Rientrare nello spazio disponibile
  2. Essere ben fatto
  3. Rientrare nel budget
  4. Essere di uno stile che non passerà di moda

Devi scegliere uno stile senza tempo a meno che tu non sia felice di cambiarlo dopo un po'. Un tavolo con le gambe di rame in stile geometrico potrebbe essere di tendenza in questo momento, ma sembrerà datato fra pochi anni.

Quando scegli un tavolo da pranzo da acquistare, siediti al tavolo nel negozio e vedi quanto è comodo. Se hai bisogno di lavorare al tavolo potresti starvi seduto facilmente per un lungo periodo di tempo? Riesci a immaginare il tavolo inserito in casa tua?

Fai scorrere le mani sulla superficie del tavolo alla ricerca di eventuali graffi o ammaccature in quanto questa sarà una buona indicazione di quanto sia resistente.

Alcune altre caratteristiche chiave che devi prendere in considerazione quando scegli il tavolo della sala da pranzo sono:

Quanto spazio occuperà il tavolo

Idealmente, hai bisogno di almeno un metro di spazio attorno a tutti i lati di un tavolo da pranzo. Inizia misurando la larghezza e l'altezza dello spazio che hai per il tuo tavolo da pranzo e poi sottrai la quantità di spazio che desideri attorno al bordo; questo ti darà una dimensione ideale del tavolo da pranzo.

Poi calcola di quanto spazio ogni persona ha bisogno per sedersi al tavolo. Idealmente almeno 56 cm di spazio, con più lunghezza aggiunta per sedie da pranzo più grandi con braccioli.

Devi inoltre esaminare visivamente le dimensioni del tavolo. Ad esempio, due tavoli possono avere le stesse dimensioni, ma se uno è fatto di un legno grosso, tagliato più spesso, può sembrare fuori posto in una piccola stanza, anche se tecnicamente si adatta.

Per aiutarti a immaginare come starà il tavolo da pranzo nella tua camera, approfitta del software di realtà virtuale che è ora in offerta presso molti rivenditori di mobili. In questo modo puoi "vedere" il tavolo nella stanza da te scelta prima di impegnarti in un acquisto.

Se il rivenditore scelto non dispone di software di realtà virtuale, utilizza il nastro adesivo per misurare le dimensioni sul pavimento e quindi utilizza un nastro di misurazione per l'altezza.

Puoi prendere in considerazione un tavolo che si estende, se preferisci un tavolo più piccolo per l'uso quotidiano ma hai bisogno spesso di posti extra. Assicurati di avere abbastanza spazio per il tavolo a grandezza naturale per un comodo intrattenimento.

La forma del tavolo

La forma del tavolo è spesso dettata dalla forma e dalle dimensioni della stanza, che si tratti della tua sala da pranzo o di una cucina a pianta aperta.

Se scegli un tavolo da pranzo rettangolare, assicurati di pensare alla larghezza del tavolo. Se ti piace intrattenere, assicurati che ci sia abbastanza spazio per i piatti di portata.

Un tavolo da pranzo rotondo o ovale è ideale per gli spazi più piccoli, in quanto il design occupa meno spazio.

Tavoli circolari permettono a tutti i commensali di avere un posto a sedere e una vista uguali e questo crea immediatamente un ambiente più rilassato e informale. È più facile parlare a un tavolo circolare, il che lo rende ideale per cene e occasioni speciali.

Un tavolo da pranzo quadrato si adatta più facilmente in una stanza più piccola, ma dovrai tenere a mente che non sarà possibile inserire completamente tutte le sedie sotto il tavolo.

Tavoli quadrati sono ottimi per coppie o coinquilini con poco spazio a disposizione. Se hai poche persone in casa, i tavoli quadrati sono anche pratici; un grande tavolo rettangolare potrebbe apparire inutile e anche occupare troppo spazio.

Il materiale di cui è fatto il tavolo

Il tipo di materiale che scegli per il tavolo da pranzo dipende dal tuo budget, dalle tue esigenze e dallo stile che stai cercando.

Alcuni dei materiali più comunemente utilizzati per i tavoli da pranzo sono:

Legno

Il legno è il materiale tradizionale del tavolo da pranzo semplicemente perché ha un buon aspetto, è robusto e anche facile da riparare.

Il legno si espande e si contrae a temperature diverse e può manifestare usura generale nel tempo, ma alcuni tavoli in legno sono ottimali con la tendenza agli interni di tipo shabby-chic. Se lo shabby-chic non è il look che desideri, puoi coprire il tavolo di legno con una tela cerata a motivi geometrici per assicurarti che sia protetto.

Puoi anche dipingere il legno con una vernice a base di olio di un colore a tua scelta o scegliere tra una varietà di vernici per personalizzare il tavolo.

Sono disponibili molti tipi diversi di legno e ognuno ha diverse qualità e caratteristiche:

  • La quercia è un legno duro e durevole con una grana ondulata e un aspetto distinto
  • Il legno d'acero è molto resistente e conveniente e può essere colorato per sembrare più costoso
  • Il pino è economico e leggero, ma soggetto a graffi e ammaccature
  • Il noce è popolare per tavoli decorati shabby-chic, ma è più costoso

Il legno è versatile e quindi popolare per molti stili di interni, dal tradizionale vittoriano al naturale scandinavo al moderno minimalista, antico di fascia alta o shabby-chic.

Impiallacciatura

Scegli un'impiallacciatura che sembri legno per un'alternativa più economica e durevole. Una buona impiallacciatura avrà materiali di base chiaramente indicati.

Pietra

La pietra è robusta e pesante, ma alcune pietre possono rompersi o scheggiarsi, quindi assicurati di valutare i diversi tipi prima di acquistare.

La pietra può variare enormemente in termini di prezzo e aspetto: tavoli con parte superiore in cemento sono ideali per uno stile industriale nella tua casa e sono più economici degli opulenti tavoli in marmo.

Vetro

I tavoli con parte superiore in vetro possono creare una sensazione di spazio luminoso e aperto, facendo apparire una stanza immediatamente più grande.

Tuttavia un tavolo in vetro mostra ogni impronta digitale e sbavatura, quindi dovrai utilizzare di frequente i detersivi spray se hai bambini in casa!

Metallo

Il metallo potrà anche mostrare ogni impronta digitale, ma è molto igienico ed è per questo che viene utilizzato in aree di preparazione alimentare professionale.

Laminato e plastica

I tavoli in laminato e plastica non sono la scelta migliore se desideri un tavolo da pranzo resistente e che duri a lungo; tuttavia, a causa del loro basso costo e della superficie facile da pulire, sono diffusi per i pranzi comuni in mense o come tavoli per conferenze.

Se desideri scegliere un design sorprendente e cambiare il tavolo dopo un paio di anni, il laminato è una scelta saggia perché è poco costoso.

La struttura del tavolo

Le giunzioni del tavolo da pranzo sono un altro fattore da considerare prima di acquistare. Le giunzioni sono il punto dove la base e il piano del tavolo si incastrano. Più solida è la giunzione, più il tavolo durerà.

Inizia guardando sotto il tavolo: in generale, più semplice è la giunzione meglio è. Il legno unito direttamente al legno è molto robusto, mentre troppi punti di giunzione possono indebolire il tavolo.

Cerca punti metallici e colla sui tavoli poco costosi: è improbabile che durino. Se vedi pezzi che cominciano a separarsi, è un segno di cattiva qualità.

Spingi con forza verso il basso sul tavolo: se è traballante la struttura non è soddisfacente.

Le gambe del tavolo

Un altro elemento del tavolo da pranzo che devi prendere in considerazione sono le gambe del tavolo. Le persone spesso dimenticano che le gambe e i supporti del tavolo possono dettare quante persone possano sedersi intorno al tavolo.

Quando valuti l'acquisto di un tavolo da pranzo, siediti e assicurati di poter incrociare le gambe. Prendi in considerazione i tuoi familiari o ospiti più alti e assicurati che ci sia abbastanza spazio per le gambe più lunghe.

Un tavolo con gambe sottili a ogni angolo potrà ospitare le sedie più facilmente di uno con un design più grosso o ornato o con una base intricata.

I tavoli a piedistallo possono ospitare più sedie, ma sono meno robusti dei tavoli a quattro gambe.

I tavoli a cavalletto possono offrire più spazio ai lati, ma alle estremità del tavolo potrebbe essere più difficile mettere una sedia. Non c'è niente di peggio che trovare una gamba del tavolo al centro della propria sedia!


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.