Quando si tratta di ottenere la combinazione di colori giusta per la tua nuova cucina, devi prendere in considerazione alcuni dettagli chiave. Quindi devi riuscire a giungere a una sintesi che sia equilibrata, con ogni elemento che si integra con gli altri.

Esistono diversi modi per ottenere la combinazione di colori giusta per la tua nuova cucina. Ecco un modo per farlo, che ti assicurerà di lavorare sempre a una cucina le cui parti si integrano perfettamente quando è completata!


Da dove cominciare?

Da dove cominciare?

Se stai ristrutturando l'intera stanza, inclusa la sostituzione delle unità e dei piani di lavoro, prenditi il tempo necessario e scegli qualcosa che ami. Sarebbe anche bello provare a scegliere uno stile che non apparirà datato fra un paio di anni. Ma se lo ami, questo non è essenziale.

Legni e unità lucide sono entrambi abbastanza versatili e si abbinano a una varietà di piani di lavoro e colori delle pareti, motivo per cui sono così diffusi. E quando si tratta di piani di lavoro, scegli qualcosa con un rivestimento solido e di colore neutro, se possibile. A meno che, ovviamente, tu non voglia utilizzarli come statement.

Se non stai cambiando le unità e i piani di lavoro, devi comunque iniziare da questi elementi. Trascorri del tempo a guardare gli showroom delle cucine per vedere quali stili e colori si completano a vicenda. Quindi dovresti sapere quali colori corrisponderanno o meno alle tue unità e ai tuoi piani di lavoro. Questa calcolatrice dei colori è un ottimo punto di partenza.


Di che colore dovrebbe essere il pavimento della cucina?

Di che colore dovrebbe essere il pavimento della cucina?

Questa è un'altra decisione importante che non può essere facilmente modificata. Oltre al colore e allo stile, c'è un intero mondo di materiali che puoi usare, tra cui:

  • Piastrelle in ceramica
  • Piastrelle di pietra naturale
  • Karndean
  • Pavimentazione a parquet
  • Linoleum

Non è solo il colore del pavimento che devi prendere in considerazione, ma anche quanto deve essere resistente. Inoltre, la pavimentazione della tua cucina è un buon modo per legare l'arredamento e la combinazione di colori che scegli con il resto della tua casa

Qualcosa di neutro o di deciso funziona bene come opzione per il pavimento. Ma, se intendi seguire linee più coraggiose, queste devono migliorare le tue unità scelte, altrimenti l’aspetto complessivo ti deluderà.


Quali colori degli accessori devo scegliere per la cucina?

Gli accessori possono avere un grande impatto sull'aspetto generale della tua cucina, quindi devono essere decisi con attenzione. Vuoi puntare ad acciaio inossidabile, cromo o una finitura in metallo di colore più scuro per maniglie e unità rubinetto? Oppure sarà più minimalista con porte unità senza maniglie?

Se stai installando un rubinetto per l'acqua calda istantanea, controlla quali finiture sono disponibili e vedi se riesci ad abbinarlo con altri elementi della cucina. Anche se non sei un grande fan del mettere tutto in corrispondenza, questi tipi di dettagli contano e devi prenderli in considerazione per ottenere il migliore aspetto generale per la tua cucina.

Di che colore devono essere le pareti della cucina?

Di che colore devono essere le pareti della cucina?

Se la tua cucina ha una pareti molto estese, questo è di estrema importanza. Non avere paura di scegliere due colori, uno neutro e uno audace, per una parete che lasci il segno. La parete che deve lasciare il segno potrebbe essere una grande parete solida che non passa inosservata. In alternativa, puoi anche usare il colore scelto per lasciare il segno per incorniciare le tue unità e avere il colore neutro altrove.

Il modo migliore per scegliere i colori delle pareti è visitare alcuni showroom, vedere cosa viene esposto e portare a casa molti campioni di colore e alcuni campioncini dei tuoi preferiti. Dipingi il retro di qualche vecchia carta da parati e attacca sul muro due o tre dei colori selezionati alla volta per vedere come ti sembrano dopo cinque giorni o giù di lì.

Se dopo cinque giorni ancora non ti convince, allora non è il colore per la cucina dei tuoi sogni! Oppure, anche se lo ami, sarai in grado di vedere abbastanza rapidamente se funzionerà nella stanza con le unità e i piani di lavoro che stai pianificando.


Come faccio ad applicare gli ultimi ritocchi in cucina?

Qui parliamo di illuminazione e paraspruzzi. Anche in questo caso le opzioni sono quasi infinite, ma tutto deve funzionare bene con gli altri elementi scelti.

Per l'illuminazione, un dispositivo particolare può funzionare bene nell'area di preparazione del cibo o del pranzo della tua cucina. Oppure potrebbe essere meglio restare sui buoni vecchi faretti, neutri e tuttofare.

Per quanto riguarda i paraspruzzi, i due luoghi in cui questi sono necessari sono dietro il piano di cottura e il lavandino della cucina. Puoi puntare all’acciaio inossidabile, alle piastrelle o ai paraspruzzi in vetro; questi ultimi possono anche essere colorati, per abbinare altri elementi della tua combinazione di colori.

Garantire che tutto ciò che ami sia riunito insieme in una sola stanza non è un lavoro facile. Ricordati di iniziare con i mobili della cucina e di costruire la tua cucina perfetta a partire da questi. Se non ha certezze sui colori che funzionano insieme, una ruota dei colori può darti qualche idea e anche mostrare quali combinazioni sono assolutamente da evitare!

Se ti prendi il tuo tempo, fai qualche ricerca e segui i passaggi precedenti, creerai una cucina che amerai e che stupirà!

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.