L'illuminazione è spesso trascurata quando si progetta una cucina, ma è uno degli elementi più importanti per l’interior design di successo. Non importa quanto siano di alta qualità i materiali, quanto armoniosa sia la combinazione di colori o quanto sia creativo e ben eseguito il tuo tema, un’illuminazione insoddisfacente lascerà una sensazione di cucina "spenta".

Un'illuminazione dall’alto luminosa e fredda fa sentire la tua cucina clinica e poco accogliente. Un posizionamento insoddisfacente lascerà macchie scure in alcuni punti e causerà la "raccolta" di luce in altri, creando una sensazione irregolare. Incorporare nient'altro che una luce morbida e di basso livello potrebbe creare un'atmosfera rilassante, ma sarà più difficile cucinare e pulire!

D'altra parte, le scelte di illuminazione intelligente mettono in risalto il meglio in qualsiasi cucina, migliorando le caratteristiche preferite e le scelte di design deciso riducendo al minimo le frustrazioni e deviando l'attenzione da qualsiasi elemento non levigato. Una cucina ben illuminata è una cucina in cui ti piacerà trascorrere del tempo, che tu stia preparando un pasto, intrattenendo gli ospiti o semplicemente rilassandoti.

Prima di fare qualsiasi scelta, è importante capire come funziona l'illuminazione all'interno di una casa. Non importa quale sia la stanza, vi sono tre tipi di illuminazione domestica di base.

1. Illuminazione ambientale

Nota anche come illuminazione generale, l'illuminazione ambientale ha lo scopo di creare una luce diffusa e uniforme in tutta una stanza; è il tipo di luce più associata all’accensione di un interruttore della luce. L'illuminazione ambientale è versatile e può assumere molte forme, da lampade a soffitto, lampadari e luci a soffitto incassate ad applique da parete, illuminazione a mantovana, illuminazione di tracce e altro ancora.

Puoi pensare alla luce ambientale come alla base su cui è costruito il tuo schema di illuminazione generale. Non è l'elemento più entusiasmante, ma è fondamentale realizzarlo al meglio se desideri ottenere risultati sorprendenti.

Read More...
1. Illuminazione ambientale
Illuminazione ambientale
Illuminazione delle attività

2. Illuminazione delle attività

L'illuminazione delle attività è proprio quello che sembra: luci pratiche, focalizzate e luminose progettate per aiutarti a fare quello che devi fare. In una cucina viene utilizzata per illuminare i piani di lavoro e le altre aree della stanza a uso intensivo. Nota che pratico non deve significare noioso: strisce di luce brillante e aree ben illuminate forniscono un fantastico contrasto con le parti più morbide della cucina e creano piacevoli variazioni di tono.

Questa cucina atmosferica conserva la funzionalità e rompe le tonalità più scure con luci a strisce LED luminose sul lavandino e sui piani di lavoro.

Vi sono forme sia fisse che regolabili di illuminazione delle attività. I faretti da banco e le luci pendenti su un lavandino o un tavolo da pranzo sono i più comuni e illuminano le aree che ne hanno più bisogno. L'illuminazione della traccia direzionale è anche diffusa, dove le singole luci su un raccordo a soffitto possono essere regolate a seconda delle esigenze della stanza.

Read More...
2. Illuminazione delle attività

3. Illuminazione d'accento

L'illuminazione d'accento è la forma di illuminazione più creativa ma più difficile da ottenere: ricorda che meno significa spesso di più! Il termine porta immediatamente alla mente l'illuminazione che fornisce l'atmosfera e genera l'umore di una stanza, ma vi sono molti altri modi per mettere in evidenza.

Una buona illuminazione d'accento attirerà l'attenzione su opere d'arte, decorazioni e scelte di design particolari nella tua cucina, deviando allo stesso tempo l'attenzione da elementi che sminuiscono l'estetica complessiva della stanza. Le luci regolabili o dimmerabili ti consentono di cambiare immediatamente il tono della tua cucina. Puoi anche utilizzare l'illuminazione per creare effetti visivi interessanti e pezzi caratteristici, tutto da solo.

Questa cucina moderna splendidamente illuminata utilizza luci rivolte verso il basso sui pensili per illuminarne il contenuto quando sono aperti e creare un sorprendente effetto a motivi geometrici quando sono chiusi.


Read More...
3. Illuminazione d'accento
Illuminazione d'accento

Queste non sono categorie rigide: per esempio, un lampadario può fornire luce ambientale su un tavolo da pranzo e anche funzionare come illuminazione d'accento per impostare l'umore della stanza, soprattutto con un regolatore dell’intensità della luce. L'illuminazione regolabile può illuminare un piano di lavoro in un minuto e un vaso preferito in quello successivo. Non farti coinvolgere troppo dai termini tecnici: basta considerare come viene utilizzata la stanza, su cosa vorresti attirare l'attenzione, da cosa vorresti distogliere l'attenzione e quale aspetto vuoi che la tua cucina abbia. Raggiungi questi obiettivi e incorporerai naturalmente tutta l'illuminazione di cui hai bisogno.

Voglio un'illuminazione come quella dei professionisti: cosa dovrei considerare?

Più grande è meglio è . I faretti a soffitto incassati sono diventati l'illuminazione preferita per le nuove cucine e per una buona ragione: sono pratici, personalizzabili e affidabili. Tuttavia, non aggiungono molta personalità a una stanza! Non importa il tema della tua cucina, un deciso raccordo luminoso centrale può aggiungere un tocco finale mozzafiato alla tua estetica. Lampadari e robuste luci pendenti stanno vivendo una grande rinascita in popolarità, quindi non c'è mai stato un momento migliore per mettere l'illuminazione al centro della tua cucina, piuttosto che un ripensamento.

kitchen-lighting-3-c011

Questi lampadari accattivanti effetto candela richiedono attenzione e legano davvero insieme questa affascinante cucina rustica.

Luci sui piani di lavoro . Di tutti i cambiamenti che puoi apportare all'illuminazione della tua cucina, le luci sotto i pensili sono spesso le più economiche e facili da installare. Le luci alimentate a batteria che si attaccano alla parte inferiore dei pensili sono poco costose e aiutano immediatamente a illuminare lo spazio vitale per la preparazione. Puoi acquistare luci a strisce LED, o anche del nastro adesivo, per creare un'area di illuminazione perfettamente uniforme. Se ti capita di strizzare gli occhi durante la preparazione dei pasti o preferisci una sezione ben illuminata del piano di lavoro rispetto a un’altra, l’illuminazione sotto i pensili farà una grande differenza.

Accendilo . I regolatori dell’intensità della luce e le lampade dimmerabili sono una meravigliosa aggiunta a qualsiasi cucina. La possibilità di scegliere rapidamente quanta luce entra nella stanza è sottovalutata: dopo l’installazione, ti chiederai come hai mai vissuto senza. Per i tecnofili, le "lampade intelligenti" possono anche essere controllate tramite un'app sul tuo telefono.

Come è sopra così è sotto . L'illuminazione non è solo per il soffitto: le luci a "zoccolo" sotto i mobili della base aggiungono un interessante strato visivo per la tua cucina. Se ti senti deciso, sperimenta le variazioni di colore per cambiare drasticamente la sensazione della stanza in condizioni di scarsa illuminazione. E queste luci non sono solo accattivanti, sono anche pratiche: non più inciampi o piedi che sbattono al buio quando cerchi uno spuntino di mezzanotte!


kitchen-lighting-4-c011

L'illuminazione sotto l'isola centrale in questa cucina decisa e sicura di sé fornisce un altro elemento di interesse visivo.

Chiedi agli esperti . Se desideri raggiungere il top e creare una cucina davvero mozzafiato, vale la pena di incaricare un designer specialista dell’illuminazione: collaborare con architetti e designer di cucine, oppure apportare modifiche a una cucina esistente.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.