Stai pensando di installare un rubinetto per l'acqua calda istantanea nel tuo lavandino? Continua a leggere per trovare tutte le informazioni che devi conoscere. Spiegheremo come funziona un rubinetto per l'acqua calda istantanea, perché potresti volerne uno, e risponderemo anche ad alcune delle domande più pressanti che tendono a sorgere.


Come funziona un rubinetto per l'acqua calda istantanea


I rubinetti per l'acqua calda istantanea funzionano come una doccia elettrica. L'acqua proviene dalla rete elettrica della tua proprietà ed è rapidamente riscaldata da un elemento elettrico all'interno di un serbatoio accuratamente isolato per la conservazione. A differenza della doccia, la maggior parte dei serbatoi per acqua calda istantanea riscalda l'acqua fino a temperature comprese tra 96 e 98 °C. Questo assicura una fornitura istantanea di acqua molto calda senza dover mai utilizzare il bollitore.


Perché scegliere un rubinetto per l'acqua calda istantanea


Vi sono molte ragioni per scegliere un rubinetto per l'acqua calda istantanea. Ad esempio, magari sei stanco di riempire e mettere sul fuoco il bollitore ogni volta che vuoi una bevanda calda. Tra i motivi che suggeriscono l'utilizzo di un rubinetto per l'acqua calda istantanea ricordiamo:

  • Rimozione del grasso ostinato da piatti e pentole
  • Cottura di verdure, patate e pasta
  • "Pelatura" dei pomodori
  • Preparare tè o caffè
  • Riempimento della bottiglia termica mattutina
Rubinetto per l’acqua calda per il lavandino: una guida

Domande frequenti


  • Quanto è grande il serbatoio?Il serbatoio per un rubinetto per l'acqua calda può occupare una discreta quantità di spazio, ma tutto dipende da quanta acqua desideri conservare in un dato punto. La conservazione dell'acqua varia da prodotto a prodotto, normalmente da 2 litri a 5 litri.
  • Dove si trova il serbatoio? Mentre il rubinetto sarà normalmente installato sopra il piano della cucina, il serbatoio sarà alloggiato nel mobile sottostante. Questo ti fa risparmiare molto spazio sul tuo piano di lavoro, ma dovrai essere preparato ad avere meno spazio nei mobili per la conservazione di articoli della cucina.
  • I rubinetti per l'acqua calda istantanea sono sicuri? Sì. I rubinetti per l'acqua calda istantanea in realtà tendono a essere più sicuri rispetto all'uso di un bollitore. Mentre i bollitori si rovesciano facilmente, i rubinetti per l'acqua calda istantanea rimangono in una posizione fissa. I bollitori possono anche diventare molto caldi all'esterno, mentre i rubinetti per l'acqua calda istantanea sono isolati contro questo problema. In genere i rubinetti per l'acqua calda istantanea hanno anche un fermo di sicurezza per evitare che l'acqua calda venga accidentalmente versata.
  • Il funzionamento dei rubinetti per l'acqua calda istantanea è costoso? Niente affatto. L’installazione ha un prezzo; ma una volta che i rubinetti sono operativi, potrai realizzare notevoli risparmi a lungo termine. Mentre i bollitori costano diversi centesimi per ebollizione, i rubinetti per l'acqua calda istantanea costano solo diversi centesimi al giorno. Oltre a risparmiare sull'elettricità, sprecherai meno acqua risparmiando ancora di più, soprattutto se hai un contatore che misura l’acqua e addebita gli importi in base alla quantità d’acqua utilizzata.
  • Sarà necessaria l'installazione da parte di un tecnico esperto? A meno che tu non sia un idraulico esperto o un tuttofare, dovrai chiedere a un esperto di installare il rubinetto per l'acqua calda istantanea a casa tua.
  • Devo scegliere un rubinetto per l'acqua calda o un rubinetto per l'acqua bollente? Vi sono due tipi di rubinetti per l’acqua calda, il rubinetto per l'acqua calda e il rubinetto per l'acqua bollente. La differenza di temperatura è molto ridotta, 96-98 °C rispetto a 100 °C. Se fai molto caffè, sicuramente preferirai un rubinetto per l’acqua calda, poiché l'acqua bollente potrebbe bruciare i chicchi di caffè. I rubinetti per l'acqua calda sono normalmente l'opzione migliore, quindi, a meno che tu debba sottostare a un requisito specifico per l’erogazione d’acqua alla temperatura esatta di 100 °C, un rubinetto per l'acqua calda è probabilmente la scelta migliore e la più conveniente.

Prima di scegliere un rubinetto per l'acqua calda istantanea, accertati di avere abbastanza spazio e confronta alcuni modelli diversi per assicurarti di poter disporre delle funzionalità desiderate. Si tratta di un investimento costoso, ma si risparmia molto tempo e denaro nel lungo periodo.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.