Modi geniali per risparmiare spazio nella tua cucina


Le cucine da showroom e le ampie cucine su misura che vedi sui blog di design sono bellissime, ma hanno un vantaggio che la maggior parte non possiede: spazio quasi illimitato! Per la maggior parte delle persone, fare un uso efficiente dello spazio è una delle cose più importanti che possiamo fare per apprezzare l’utilizzo della nostra cucina. La maggior parte delle persone conosce la frustrazione di credenze piene di mucchi di padelle casuali, tirando fuori pile di piatti per arrivare alla porcellana fantasia nascosta dietro o scavando intorno alla ricerca del giusto utensile.

Fortunatamente, vi sono molti modi per sfruttare al massimo uno spazio limitato: la nostra guida riunisce i nostri migliori consigli e rimedi geniali per risparmiare spazio a cui potresti non aver pensato.


Tienilo ordinato


Non è glamour. Non è divertente. Ma il modo numero uno per risparmiare spazio in cucina è quello di stringere i denti, rimboccarsi le maniche e mettere da parte una domenica pomeriggio per fare una buona vecchia pulizia di primavera.

Inizia con una pulizia di base. Getta la spazzatura, butta via le bottiglie o i contenitori vuoti e metti via il cibo scaduto. Dai ai piani di lavoro, al piano di cottura e al lavandino una pulita, ma non preoccuparti ancora di una pulizia profonda: una cosa alla volta!

Una volta che la stanza è pulita e presentabile, inizia il vero lavoro. Se sei come noi, hai acquisito una collezione di pentole ridondanti, vecchi utensili e stoviglie che non utilizzi mai. Estrai tutto dalle credenze e fai il punto di ciò che possiedi. Se non riesci a ricordare l'ultima volta che l'hai usato, sbarazzatene! Gli articoli di buona qualità che sono stati sostituiti da quelli più recenti possono essere dati in beneficenza... o ai figli che hanno da poco lasciato il nido! Tutto ciò che è in cattive condizioni può essere gettato via.

Applica lo stesso principio al contenuto delle credenze. Pacchetti di strane spezie acquistati per un solo pasto e mai più usati? Vecchie lattine di cibo che non piace a nessuno, in agguato sul retro dello scaffale? Sta occupando uno spazio prezioso, quindi buttalo via o trova qualcuno che lo voglia.


Soluzioni di conservazione

Ora che hai un'idea chiara di ciò che possiedi, puoi iniziare a pensare di conservarlo in modo efficiente. Uno dei modi più semplici per risparmiare spazio è quello di conservare verso l'alto; per fortuna, sul mercato c’è una gamma di prodotti per aiutarti a farlo. Alcuni dei nostri preferiti sono:

- Scaffali impilabili, come questi, raddoppiano o addirittura triplicano lo spazio disponibile sugli scaffali nei tuoi armadi e nelle tue credenze.

- Cestini sotto gli scaffali, come questi, sono un modo intelligente per aggiungere ulteriore capacità agli scaffali, all'interno delle credenze o sulle pareti.

- Gli organizer sotto il lavandino come questi fanno lo stesso lavoro di un organizer a scaffali, ma sono progettati per essere completamente regolabili per fare spazio alle tubature e alle dimensioni insolite; mai più prodotti per la pulizia o pentole e padelle difficili da raggiungere.

- Un'unità a microonde sullo scaffale superiore fa un uso intelligente di uno spazio tradizionalmente "morto" senza bloccare le prese d'aria.

 

Read More...
Soluzioni di conservazione
Soluzioni di conservazione
Under-utilised space

Spazio sottoutilizzato

C'è anche molto più spazio nella tua cucina che potrebbe essere utilizzato meglio. Qualsiasi muro vuoto è una posizione potenziale per uno scaffale; oppure, se lo spazio è troppo stretto, prendi in considerazione una semplice guida e ganci a S come modo super-economico per liberare spazio nei cassetti e appendere gli utensili.

Ogni porta è un'altra posizione privilegiata per la conservazione. Le unità di conservazione sopra la porta, o ripiani stretti che possono essere avvitati, sono comuni: cerca oggetti realizzati con materiali durevoli con bordi rialzati per mantenere tutto in posizione.

Una rastrelliera magnetica per i coltelli è un altro modo semplice per liberare spazio sul piano di lavoro, eliminando la necessità di un blocco per i coltelli o di spazio nei cassetti. Possono essere messe ovunque, anche se la sicurezza è un problema primario, in particolare se hai bambini. Se ti stai sforzando di avere idee, dai un'occhiata a questa guida per trovare ispirazione. Se non ti piace l'aspetto dei coltelli a vista, puoi anche appenderli sotto la cappa aspirante!

Read More...
Spazio sottoutilizzato

Spazio all'interno dello spazio

Se hai esaurito lo spazio di conservazione, nonostante tu metta in pratica tutti i nostri pratici suggerimenti per l'espansione dello spazio, forse è il momento di riconsiderare ciò che stai conservando.

Sii onesto: hai una credenza dedicata a pile indisciplinate di tupperware e contenitori di plastica? O un cassetto traboccante di misurini e utensili assortiti? I prodotti annidati riducono al minimo lo spazio di cui hai bisogno facendo buon uso di ogni centimetro cubo di spazio. Joseph Joseph ha un'eccezionale gamma di prodotti da cucina da annidare e impilare, dalle ciotole ai taglieri. Se hai davvero fame di spazio, puoi anche combinare un colino, un setaccio, ciotole di miscelazione e misurini delle dimensioni di una singola grande ciotola con il favoloso Nest 9 Plus!

 

Read More...
Spazio all'interno dello spazio
Spazio all'interno dello spazio
Tutto in uno

Tutto in uno

Se sei un cuoco appassionato, c'è davvero molto che puoi mettere in ordine e di cui puoi liberarti: è una grande idea disseminare i tuoi contenitori e appendere utensili alle pareti, ma alcune cose sono necessarie in cucina. Come puoi fare bevande calde senza la tua macchina da caffè fantasia, come fai ad accelerare i processi di cottura senza il tuo bollitore fidato?

Tuttavia, hai la possibilità di condensare diversi elettrodomestici e pentolame in uno solo. Un rubinetto per l'acqua calda fumante eroga acqua calda fumante istantanea in pochi secondi ed elimina la necessità di un bollitore e di alcuni altri apparecchi, risparmiando tempo e prezioso spazio in cucina

 

Read More...
Tutto in uno


Se, dopo tutto questo, stai ancora lottando per lo spazio della cucina, dovrai pensare in modo più radicale. Dai una buona occhiata a tutto ciò che stai conservando in cucina. Deve davvero essere lì? O c'è un altro posto in casa tua che potrebbe ospitarlo?

La macchina del caffè potrebbe stare nello studio? I prodotti di pulizia potrebbero trovare una nuova casa nei mobili del bagno? Vi sono bottiglie di alcol che sarebbero più felici in un armadio in salotto? C'è qualche motivo per cui il rotolo da cucina e le tovagliette di ricambio non potrebbero essere conservati nella credenza esposta all’aria? Vale davvero la pena di porti queste domande se ti stai realmente sforzando per creare abbastanza spazio in cucina.

Speriamo di averti aiutato a liberare lo spazio tanto necessario nella tua cucina e renderlo un ambiente più piacevole per cucinare e intrattenere. Se hai ancora bisogno di spazio, non sappiamo che altro suggerire... forse è il caso di chiamare un professionista!


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.