Nonostante la nostra cultura ecologica, ora la gestione responsabile dei rifiuti alimentari incontra abbastanza ostacoli intrinseci da scoraggiare del tutto. Meno della metà delle autorità locali nel Regno Unito attualmente raccoglie rifiuti alimentari, il che pone il dilemma di come smaltirli correttamente di persona. Anche nei casi in cui questi sono raccolti spesso forniscono un piccolo contenitore da cucina ma si rifiutano di accettare i sacchetti compostabili che lo avvolgono, lasciandoti con tre giorni di residui della cena in braccio mentre cerchi di scuoterne il contenuto nel bidone esterno.

Questo contenitore presenta una propria serie di sfide. Raschiare il contenuto indesiderato nel tuo piatto in qualcosa di così piccolo lascerà certamente dei residui al suo esterno, e il forte odore di cibo in decomposizione si libera nella tua cucina ogni volta che sollevi il coperchio. Poi c’è la domanda di dove posizionarlo. Sul banco è un’aggiunta particolarmente odorosa al tuo spazio di lavoro, mentre sul pavimento è un buffet accessibile e irresistibile per cani, gatti e anche bambini troppo curiosi.

La famiglia media del Regno Unito getta via ogni anno £ 470 di cibo, per un totale di 7,3 milioni di tonnellate, di cui circa il 40% continua a finire nelle discariche, emettendo pericolosi gas serra mentre si decompone. L’installazione di uno smaltitore per rifiuti alimentari nella tua casa eviterà che i tuoi rifiuti alimentari finiscano nelle discariche, inviandoli invece a un impianto di trattamento delle acque di scarico dove possono essere convertiti in biogas.


Cos’è uno smaltitore per rifiuti alimentari?

Uno smaltitore per rifiuti alimentari, un’unità compatta, circolare e altamente potente che trova discretamente spazio nella credenza o nello spazio sotto il lavandino della cucina, può essere integrato senza problemi nel sistema idraulico esistente. Ti toglie del tutto i rifiuti alimentari dalle mani, triturando i rifiuti alimentari solidi in minuscole particelle che scorrono nel tuo sistema di acque di scarico proprio come qualsiasi altra cosa.

Uno smaltitore per rifiuti alimentari rivoluzionerà la tua cucina: niente più rifiuti sgradevoli e maleodoranti, niente più residui di cibo sparsi sul coperchio del bidone e niente più necessità di cercare quella forchetta che hai lasciato cadere mentre raschiavi il piatto.

Gli smaltitori per rifiuti alimentari sono così efficienti e facili da usare che saresti stato perdonato se avessi pensato che fossero una nuova invenzione rivoluzionaria. Infatti, qui in InSinkErator abbiamo prodotto smaltitori per rifiuti alimentari da quando ci è venuta l’idea più di 80 anni fa. I nostri modelli premium sono realizzati negli Stati Uniti con il tipo di ingegneria affidabile e di alta qualità che ci distingue dai nostri concorrenti.

Poiché lo smaltitore per rifiuti alimentari si collega al tuo foro del tappo a un’estremità e al tubo dell’acqua di scarico all’altra, l’acqua e altri rifiuti liquidi che di solito scendevano lungo il lavandino passeranno attraverso questo indisturbati. Significa anche che puoi facilmente gettare cibo solido nel lavandino: fuori dalla vista, fuori dalle preoccupazioni e pronto per essere triturato con il semplice tocco di un pulsante.


Come funziona uno smaltitore per rifiuti alimentari?

Tutto ciò di cui ha bisogno è un alimentatore e un tubo dell’acqua di scarico a cui connettersi. Accendi il rubinetto, accendi l’unità e raschia i rifiuti alimentari nel foro del tappo appositamente modificato. Mentre il cibo passa nella camera principale, che è priva di lame e parti affilate, un sistema di triturazione appositamente progettato lo scomporrà in particelle che possono andare nell’acqua di scarico.

Come funziona un dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator

Perché dovrei avere uno smaltitore per rifiuti alimentari?

È molto più di un gadget o di un oggetto che consente di risparmiare tempo: averne uno in casa renderà la vita un po’ più facile, non si limita a mandare particelle di cibo giù nel tubo dell’acqua sperando che nessuno se ne accorga. Quando il cibo è reindirizzato agli stessi impianti di trattamento a cui vanno le acque di scarico, può produrre preziosi biogas, così come sostanze nutritive del suolo che possono essere utilizzate nei fertilizzanti per l’industria agricola.

I rifiuti alimentari sono praticamente inevitabili in una forma o nell’altra. Potresti vantarti di ideare ricette che consumino tutto ciò che è in agguato nel frigo, e assicurarti sempre che non ci sia più nulla sul piatto: ma qualsiasi tipo di preparazione alimentare produrrà qualcosa di immangiabile che potrebbe passare per uno smaltitore.


Cosa posso mettere in uno smaltitore per rifiuti alimentari?

Potresti essere sorpreso da quanto puoi gettare in uno smaltitore per rifiuti alimentari: c’è pochissimo cibo, duro o morbido, che il suo meccanismo non è in grado di gestire. Anche oggetti duri come ossa di pollo, altre carni e pesce, gusci di gamberi, gusci d’uovo e semi e noccioli della frutta sono triturati facilmente.

La serie di smaltitori per rifiuti alimentari Evolution di InSinkErator è la più avanzata sul mercato. Silenziosi ma potenti, possono gestire quasi tutti i rifiuti alimentari. A differenza di molti altri smaltitori sul mercato possono triturare prodotti alimentari filamentosi e fibrosi, come bucce di banana e rabarbaro, in modo rapido e semplice.

I modelli Evolution sono dotati anche di tecnologia di triturazione multifase, che garantisce una triturazione estremamente fine, quindi non devi preoccuparti dei blocchi.

Gli unici rifiuti alimentari che non dovrai mettere in uno smaltitore per rifiuti alimentari sono:

  • Ossa che sono troppo grandi per passare facilmente attraverso il foro del tappo
  • Gusci di ostriche (in quanto hanno un rivestimento che può depositarsi nel sistema idraulico)
  • Grasso, olio e grassi alimentari (questi non dovrebbero scendere attraverso qualsiasi lavandino, che contenga o meno uno smaltitore per rifiuti alimentari)

Quali meccanismi di sicurezza ha uno smaltitore per rifiuti alimentari?

A parte una completa assenza di coltelli o lame all’interno della camera di triturazione, qualcuno dei prodotti di InSinkErator può essere fornito con un interruttore pneumatico. Questo è il metodo più diffuso per accendere lo smaltitore per rifiuti alimentari e può essere montato sul piano di lavoro, eliminando la necessità di toccare l’unità elettrica con le mani bagnate.


Quali tipi di smaltitori per rifiuti alimentari ci sono?

Come inventori dello smaltitore per rifiuti alimentari, InSinkErator è l’originale (spesso imitato, mai migliorato) e dopo averlo prodotto negli Stati Uniti per oltre 80 anni ormai lo abbiamo sicuramente perfezionato.I nostri modelli più diffusi soddisfano un’ampia varietà di esigenze per tutti i tipi di famiglie e includono quanto segue.

Evolution 250 Premium - Smaltimento dei rifiuti alimentari

Il più potente smaltitore per rifiuti alimentari della nostra gamma, l’Evolution 250, vanta un elegante aspetto nero, una camera in acciaio inox da 1.180 ml con elementi di triturazione di qualità superiore e una garanzia di prodotto di 8 anni.

Evolution 200 Premium - Smaltimento dei rifiuti alimentari

Del 60% più silenzioso rispetto ai modelli standard, questa unità molto diffusa ha un’impressionante tecnologia di triturazione a tre stadi, un sistema di triturazione a inversione automatica e una garanzia di prodotto di 6 anni.

Evolution 150 Premium - Smaltimento dei rifiuti alimentari

Questa unità in edizione speciale è perfetta per le famiglie numerose e le famiglie in crescita. Con una spaziosa camera da 1005 ml e una silenziosa tecnologia di triturazione a due stadi, è dotato di una garanzia di 7 anni.

Modello 66 - Smaltimento dei rifiuti alimentari

La nostra gamma Serie M combina la comodità della cucina con un design compatto, perfetto per credenze più piccole. Il Modello 66 si trova al top di questa gamma ed è fornito con una garanzia di 4 anni.

Modello 56 - Smaltimento dei rifiuti alimentari

Il modello di fascia media della serie M si adatta discretamente alla credenza da cucina e dispone di una potente tecnologia di triturazione a una fase, un motore da 0,55 CV e una garanzia di 3 anni.

Modello 46 - Smaltimento dei rifiuti alimentari

Il nostro modello di base della serie M è ideale per piccole famiglie e privati. Il Modello 46 tritura senza sforzo la maggior parte dei rifiuti alimentari e viene fornito con una garanzia di 2 anni.

Gli smaltitori per rifiuti alimentari sono efficienti in termini di costi?

Con una significativa riduzione dei tempi e degli sforzi nella gestione dei rifiuti alimentari, nonché bassissimi costi di esercizio, i vantaggi di uno smaltitore per rifiuti alimentari saranno immediatamente chiari. Anche la nostra unità più potente, l’Evolution 250, utilizza una media di soli 5 litri di acqua a persona al giorno (i dati mostrano che la famiglia media del Regno Unito utilizza 349 litri al giorno). La stessa unità utilizza da 2 a 3 kWh all’anno di elettricità contro una media familiare complessiva da 3000 a 4000 kWh.

Uno degli smaltitori per rifiuti alimentari di alta qualità di InSinkErator è un investimento veramente utile che non solo si rivelerà efficiente, ma renderà la tua cucina un posto più semplice e piacevole dove cucinare e mangiare.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.