L'umile rubinetto è probabilmente l'elemento più usato nella tua cucina: è una necessità per le attività quotidiane come preparare i pasti, preparare bevande e lavare. Se il rubinetto è rigido o perde, o semplicemente è vecchio e di aspetto malandato, potresti prenderne in considerazione la sostituzione. Vale anche la pena di prendere in considerazione un aggiornamento se per caso trovi il rubinetto frustrante da usare: piccoli fastidi come non riuscire a regolare correttamente la testa del rubinetto, oppure spruzzi di acqua sui piani di lavoro, possono trovare rimedio con una scelta di design più intelligente. Dal momento che il rubinetto è così centrale per tutto quello che fai in una cucina, è importante scegliere quello giusto: per fortuna, siamo qui per aiutarti!

La prima cosa da prendere in considerazione è la funzionalità. Condivideremo i nostri suggerimenti e consigli per la scelta di un rubinetto da armonizzare con il tuo arredamento più avanti in questo articolo; ma non importa quanto sia esteticamente gradevole, non ha senso installare un rubinetto ben progettato se non soddisfa le tue esigenze! 

Pensa a ciò per cui usi più spesso il rubinetto e il lavandino e parti da lì.


Il lavatore

Se ti trovi immerso fino al gomito nell’acqua saponata con piatti sporchi ogni sera, prendi in considerazione un rubinetto regolabile con un tubo estensibile. Essere in grado di controllare la direzione del flusso d'acqua è un salvavita per oggetti di forma strana come bicchieri per il vino e colini, ed è particolarmente utile quando si puliscono grandi pentole o teglie che non si adattano facilmente alle dimensioni del lavandino.

Un rubinetto laterale con acqua calda fumante è un'opzione aggiuntiva da prendere in considerazione. Sappiamo tutti che alcuni articoli vengono veramente puliti solo dopo un buon ammollo, cioè riempiendoli con acqua bollente dal bollitore e lasciandoli così per un po'! Avere acqua calda fumante su richiesta aiuta a rimuovere le macchie ostinate e il cibo attaccato, consentendo di risparmiare tempo ed evitando la fastidiosa sensazione di sapere che c'è ancora una teglia da forno da lavare più tardi!

Read More...
Il lavatore
Il lavatore
Il bevitore di tè

Il bevitore di tè

Le bevande calde sono il carburante che dà energia a ogni famiglia britannica: caffè del mattino, infinite tazze di tè caldo, cioccolata calda per le fredde notti invernali o anche un Tachifludec quando il tempo è inclemente! Qualunque sia la tua scelta, avere un rubinetto per l'acqua calda fumante evita la dipendenza da un bollitore, consentendo di risparmiare tempo e spazio prezioso sul piano di lavoro.

 

Se non vuoi fare un grande cambiamento o sei soddisfatto del tuo rubinetto principale, puoi installare un rubinetto laterale accanto all'unità rubinetto principale. Se stai cercando di sostituire l'intero rubinetto, un rubinetto combinato tre-in-uno (acqua calda, fredda, calda e fumante) è un'ottima scelta: il nostro rubinetto combinato 3N1 si adatta ai raccordi standard per rubinetti da cucina da 35 mm, quindi è anche un'opzione eccellente se non vuoi modificare i tuoi piani di lavoro.

Read More...
Il bevitore di tè

Lo chef

Basta con le frustrazioni. Alcuni rubinetti da cucina hanno tipi di flusso regolabili: essere in grado di passare a un'impostazione a spruzzo delicata e in stile doccia è ideale per risciacquare frutta e verdura.

A seconda della qualità dell'acqua nella tua zona, l'acqua del rubinetto può contenere impurità minerali o tracce di cloro; è perfettamente sicura da bere, ma il carattere dell'acqua influisce sul sapore del cibo che cucini. Un rubinetto di acqua filtrata ti dà acqua perfettamente pura, direttamente dal rubinetto: ciò è particolarmente importante per gli alimenti che assorbono acqua durante la cottura, come il riso o il couscous, e inoltre contribuisce a prevenire corrosione o macchie sulle pentole nel tempo.

Un rubinetto per l'acqua calda fumante è un'altra modifica che ti aiuterà a preparare i pasti: dal riempimento delle pentole al risciacquo dei noodle, è utile in molti modi. Se passi molto tempo a cucinare, considera il nostro rubinetto di acqua filtrata HC3300: eroga sia acqua calda fumante che acqua fredda filtrata con il semplice tocco di una leva, senza impurità che potrebbero influenzare il gusto del tuo cibo.

Read More...
Lo chef
Lo chef


Dopo aver scelto le funzionalità necessarie in un rubinetto, è il momento di prendere in considerazione le scelte di progettazione. Spesso il rubinetto della cucina viene sostituito contemporaneamente a un lavandino; ma se stai conservando il lavandino, assicurati che la scelta del rubinetto gli corrisponda! Quella bella finitura in oro spazzolato potrebbe sembrare grandiosa nello showroom, ma potrebbe sembrare fuori luogo su un lavello in acciaio inossidabile. C'è molto di più da considerare che il semplice colore: un rubinetto elegante e moderno sarà fuori luogo su un rustico lavello di smalto in stile country.

Una volta che hai preso in considerazione il lavandino, guarda il resto della stanza. C'è un tema logico? Se c'è, assicurati che la tua scelta di rubinetto non stoni con altri apparecchi e raccordi: maniglie dell'armadio, maniglie delle porte e simili. Come per il lavandino, non stai solo cercando il colore: i materiali, le strutture e lo stile del design sono fondamentali. Fortunatamente, vi sono così tanti rubinetti sul mercato che sei quasi certo di trovare quello che stai cercando.

Infine, vedrai un'enorme variabilità nel prezzo dei rubinetti: da incredibilmente economico a incredibilmente costoso. Anche se non devi arrivare alla fascia più alta del mercato per ottenere un prodotto di qualità, il rubinetto della cucina è un’area in cui non conviene lesinare. Un rubinetto verrà utilizzato decine di volte al giorno, ogni giorno dell’anno: se paghi per la qualità e fai la tua ricerca prima di acquistare, puoi essere sicuro che stai facendo un acquisto che durerà per molti anni.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.