Quando arriva il momento di sostituire la cucina esistente con la tua stanza da sogno per la famiglia e l’intrattenimento, è facile galoppare con la fantasia e lasciarsi un po’ andare. C'è un tempo per entusiasmarsi, ma sfortunatamente non è questo il momento.

Anche se i designer di cucine sono molto utili, non dovrai pendere sempre dalle loro labbra. La loro consulenza è ottima, ma la cucina sarà tua. Ciò significa che le tue idee, preferenze ed esigenze dovranno riflettersi nella tua cucina finale e completata.

Infatti, vi sono 8 dettagli importanti su cui concentrarsi e da determinare prima di poter iniziare a entusiasmarsi per la tua nuova e favolosa cucina del futuro!

1. Qual è il mio budget?

Esatto, la prima cosa che devi sapere per quanto riguarda la tua prossima ristrutturazione della cucina è esattamente conoscere il budget a tua disposizione. Certo, se stai pensando a una ristrutturazione profonda, hai probabilmente messo da parte un buon budget. Ma non lavorare su ipotesi: determina questo valore e attieniti al tuo limite.

2. La forma della stanza si adatta al mio layout preferito per la cucina?

Questo è quasi importante quanto il budget. Non serve avere una cucina da sogno in mente se la tua stanza non è adatta a quell'idea, oppure non può essere modificata in modo facile e comodo per soddisfare ciò che hai in mente. Potresti desiderare un piano aperto e una grande isola, ma se lo spazio non lo consente e non può consentirlo, devi riconoscerlo e andare avanti. Se esistono modi praticabili per modificare la forma della tua cucina e aumentare lo spazio a tua disposizione, questo è il primo compito che deve essere completato.

3.Quali opzioni ho a disposizione per risparmiare spazio?

Se non riesci ad ampliare il tuo spazio in cucina, devi trovare idee per risparmiare spazio e massimizzare lo spazio a tua disposizione. Leggi alcune riviste di design per la casa, chiedi consiglio e pensa a ciò che è disponibile. Un rubinetto per l'acqua calda eviterebbe la necessità di un bollitore. Ciò a sua volta libererebbe un po’ di spazio sul piano di lavoro. Serve un po’ di riflessione, ma può davvero valerne la pena.

4.Come dovrei scegliere il giusto designer per la cucina?

Ottenere raccomandazioni è essenziale quando si tratta di un designer per la cucina. Ma se non ti ascoltano o hanno idee che semplicemente non sono le tue, devi continuare a cercare fino a trovare quello giusto. Il progetto deve essere giusto, altrimenti la cucina non sarà adatta a te; quindi dedica tempo a trovare il designer giusto.

5. Posso avere tutto quello che voglio?

Non è sempre possibile avere tutto esattamente nel modo in cui lo vogliamo e questo è molto spesso vero quando si tratta di una nuova cucina. È bello sapere quello che vuoi, ma è anche importante sapere di cosa puoi fare a meno. Un modo per gestire questo punto è scrivere un elenco delle tue caratteristiche preferite, da quelle più essenziali a quelle che lo sono meno pur essendo interessanti. Una graduatoria rende più facile identificare rapidamente ciò che deve rimanere e ciò che può essere tralasciato. Che si tratti di risparmiare spazio o di motivi di budget, l'arte del compromesso sarà utile quando stai pianificando la tua cucina!

Posso avere tutto quello che voglio?

6. Dove vanno collocate le prese di alimentazione?

Sappiamo che questo dettaglio sembra un po' una scocciatura. Ma è estremamente importante quando si tratta di progettare la tua cucina. Di quanti punti di alimentazione hai bisogno, dove dovrebbero essere posizionati per utilizzarli al meglio, sempre rispettando le normative di sicurezza, vicino alle credenze o sulla tua nuova isola della cucina? Ricordati di prendere in considerazione questo punto nel contesto di dove andranno i tuoi elettrodomestici. Dopo tutto, non ha senso avere lo spazio perfetto per il tuo frigorifero, ma nessuna presa di alimentazione nelle vicinanze. Si tratta di un lavoro importante e quando tutto sarà a posto sarai contento di avere dedicato tempo per farlo correttamente.

7. Di quanto spazio di conservazione hai bisogno?

La conservazione è un altro aspetto importante da tenere presente prima di stabilire eventuali piani freddi e decisi di ristrutturazione della cucina. Anche se pensi di non aver bisogno di più spazio di conservazione rispetto a quanto offra la tua cucina esistente, assicurati di non perderne. Sono disponibili alcune opzioni intelligenti, quindi visita molti showroom per vedere cosa ti piace e cosa sarebbe adatto alle tue esigenze.

8.Cucina, spazio per la famiglia, sala di intrattenimento?

Le cucine sono molto più di una stanza per la preparazione e la cottura del cibo. Sono il cuore della casa e le scelte progettuali che fai dovrebbero riflettere questo punto, in relazione alle tue esigenze. È una stanza che incorporerà un divano, un bar per la colazione, un tavolo e molto spazio per la preparazione del cibo? Stai cercando un posto più tranquillo che sia solo per cucinare e studiare? Oppure è il centro della casa dove tutti possono stare insieme e puoi intrattenere la famiglia e gli amici con un preavviso minimo? Pensa, decidi e poi pianifica di conseguenza.

Prenditi del tempo e usalo bene

Come puoi vedere, vi sono molti dettagli che devi prendere in considerazione prima di iniziare a pianificare la tua nuova cucina. Ma ti garantiamo che, se ti prendi quel tempo, il processo di progettazione sarà più agevole e sarai il fiero proprietario della cucina perfetta per la tua casa, le tue esigenze e il tuo budget!

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.